Produktportfolio
Fachbeitrag
Wettbewerbsfähige Rechenzentren Durch Unterbrechungsfreie Stromversorungen
![Wettbewerbsfähige Rechenzentren Durch Unterbrechungsfreie Stromversorungen](/media/images/other/tech-article-powering-competitiveness-%20in-datacenter-ph1.jpg)
Einsatzbereich
● IT-Lasten in Rechenzentren
Die Auswirkungen von Big Data sind auch weiterhin in zahlreichen Branchen deutlich spürbar. Gleichzeitig bieten sie eine Vielzahl von Einsatz- und Geschäftsmöglichkeiten. In unserem neuen und dynamischen Zeitalter bildet die Infrastruktur des Rechenzentrums das Rückgrat aller Geschäftsprozesse.
Unabhängig von der Größe des Rechenzentrums – von Bereitstellungen mit einem Rack oder einem Computerraum bis hin zu mittelgroßen oder großen Rechenzentren – übernimmt die USV eine zentrale Rolle als Notstromversorgung: Sie stellt den kontinuierlichen Betrieb wichtiger IT-Lasten wie Server, Netzwerk, Speicher, Kommunikation und anderer Geräte sicher.
Die geschäftskritischen IT-Anwendungen moderner Unternehmen wie Enterprise Resource Planning (ERP), Mail-, Web- und andere Anwendungsserver benötigen ebenfalls eine außerordentlich zuverlässige Stromversorgung, um den Betrieb rund um die Uhr zu gewährleisten..
Kundenanforderungen
● Hohe Verfügbarkeit
● Energieeffizienz
● Skalierbarkeit
Im Zeitalter von Big Data und dem Internet der Dinge (IoT) sehen sich IT-Manager vor allem mit drei wichtigen Herausforderungen konfrontiert: Datenwachstum, Skalierbarkeit der Rechenzentrumsinfrastruktur und steigende Energiekosten. Dabei sind die Anpassungsfähigkeit der USV und der Rechenzentrumsarchitektur der Schlüssel zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.
Ein optimal ausgelegtes Rechenzentrum basiert auf zwei Grundpfeilern: Standardisierung und Modularität. Nur so können die wachsenden Datenanforderungen erfüllt werden. Sind Verfügbarkeit, Effizienz und eine Erweiterung gefordert, ist eine modulare Hochleistungs-USV die perfekte Wahl. Sie bietet optimalen Schutz vor Stromausfällen bei niedrigen Gesamtbetriebskosten..
Lösungen von Delta
Delta bietet eine große Vielfalt an USV-Lösungen zum Schutz von Rechenzentren jeder Größenordnung. Kunden können je nach Anforderungen das für sie passende USV-System auswählen, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten und ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.
Serverschrank |
![]() |
Kleine bis mittelgroße Rechenzentren Die Delta-USV der Modulon DPH-Serie mit 25 bis 200 kW ist eine vollständig modulare, Hot-swap-fähige und extrem effiziente USV der nächsten Generation mit einer AC-AC-Effizienz von bis zu 96 %. Die Hot-skalierbaren Leistungsmodule unterstützen mittel- bis langfristig das reibungslose Wachstum des Rechenzentrums. Dank des extrem kompakten Designs und geringen Platzbedarfs ist das DPH 75-kW-Modell mit integrierten Batterien und einem rackfähigen Verteilerschrank (RPDC) die optimale integrierte Stromversorgungslösung für kleine Rechenzentren. |
![]() |
Große Rechenzentren Die dreiphasigen Standalone-USV-Systeme der Ultron NT- und DPS-Serien sind mit 20 bis 4000 kVA (8 x 500 kVA parallel) erhältlich und unterstützen die hohen Leistungsanforderungen an große Rechenzentren. Da sich die Energiekosten immer mehr zu einem kritischen Faktor für IT-Manager entwickeln und Rechenzentren in der Regel mit einer Last von maximal 50 % betrieben werden, zeichnet sich Deltas DPS-Serie selbst bei einer niedrigen Last von 30 % durch eine AC-AC-Effizienz von 95 % aus. So sind erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten für das Rechenzentrum möglich. |
Delta bietet für Rechenzentrenen USV-Komplettlösungen, die sich durch hohe Verfügbarkeit, Effizienz und Skalierbarkeit auszeichnen. Unser technischer Sachverstand und Engineering-Know-how warden von Branchenführern im Rechenzentrumssegment geschätzt.
Zu unseren Kunden gehören:
- ein neues Rechenzentrum in Berlin, das sich für Stromversorgungs- und Kühllösungen von Delta entschieden hat
- Delta liefert USV für das Rechenzentrum von LG Electronics in Russland
- das umweltfreundliche Rechenzentrum der National United University in Taiwan
- das Rechenzentrum des führenden Festnetzbetreibers in Polen
Delta bietet umfassende USV- und Rechenzentrums-Infrastrukturlösungen für eine breite Palette von Rechenzentren