Produktportfolio

Management von Rechenzentren - InfraSuite Manager

Vorstellung

Aufgrund des raschen technologischen Fortschritts verlangen immer mehr Unternehmen eine Zentralisierung der Verwaltungsprozesse sowie eine Bündelung der Infrastruktur an einem zentralen Standort. Die begrenzte Verfügbarkeit von Computer-Ressourcen, Leistung und Platz hat zu einer steigenden Nachfrage nach DCIM-Lösungen für die Verwaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur geführt.

Dieses rasante Wachstum und die damit zusammenhängenden realen und spürbaren Vorteile sind der Grund, warum es nicht nur für Facility Manager, sondern auch für CIOs und IT-Manager so wichtig ist, sich mit dem Thema DCIM auseinanderzusetzen. Die umfassende DCIM-Lösung Delta InfraSuite Manager bietet Automatisierungs- und Transparenzlösungen für Rechenzentren und erleichtert die Verwaltung. InfraSuite Manager optimiert Leistungs- und Lebenszyklusmanagement im Rechenzentrum.

Moderne Data Center Management Systeme tragen außerdem dazu bei, die Energiekosten in Rechenzentren zu senken. Mithilfe von Big-Data-Analysen lassen sich Energiesparpläne erstellen und fortlaufend dynamisch anpassen. Um einen zuverlässigen Betrieb aller Subsysteme in modernen Data Center sicherzustellen, nutzt die Data Center Management-Lösung automatische Überwachungssysteme, beispielsweise für die Energieausrüstung, die Netzwerkhardware, das Umgebungsmanagement und das Sicherheitssystem.

 

Vorteile von InfraSuite Manager

Eine Plattform für den zentralen Überblick
Mit InfraSuite Manager können Nutzer von einer einzigen zentralen Plattform aus in Echtzeit alle kritischen Daten ihres Rechenzentrums überwachen.

Kosteneffizienz
Unternehmen, die interne Initiativen zur Kosten-einsparung umsetzen möchten, können DCIM auch nutzen, um Ressourcen in der gesamten Infrastruktur besser zu verwalten und zu optimieren, um so einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die Power Usage Effectiveness (PUE) wird verbessert und die Kosten werden entsprechend gesenkt.

Verbesserte Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit des Rechenzentrums wird erhöht, da die Nutzer kritische Daten des Rechenzentrums stets im Blick haben.
InfraSuite Manager umfasst erweiterte Alarmalgorithmen für die gesamte Infrastruktur und trägt dazu bei, im Rechenzentrum das Risiko von Ausfallzeiten zu minimieren.

Nachhaltige Verwaltung
Für Unternehmen ist es entscheidend, Einblicke in den künftigen Tagesbetrieb des Rechenzentrums zu gewinnen und zu erkennen, wie die Ressourcenzuordnung optimiert werden kann. InfraSuite Manager erweitert nicht nur die Leistung und verbessert das Gerätemanagement, sondern steigert auch die Gesamtproduktivität, was den Lebenszyklus des Rechenzentrums verlängern kann.

 

Managementphilosophie für die Rechenzentrumsoptimierung

Managementphilosophie für die Rechenzentrumsoptimierung