Notícias e informações

Gama de Produtos

  • Artigo Técnico - Delta
  • Artigo Técnico

     

    Datacenter Modular: Arquitetura do Sistema e Benefícios

    O datacenter modular indicado aqui é constituído de um número de racks, UPS, gabinetes de distribuição de energia, unidades de distribuição de energia, ares-condicionados (refrigeração in-row) e outros equipamentos que fornecem redes, cabeamento e gerenciamento, e que operam de forma independente. Todos os componentes modulares são pré-fabricados e podem ser separados rapidamente, transportados facilmente e montados rapidamente no local de instalação para uso imediato.

     

    A composição de um datacenter modular

    Um datacenter modular se compreende por sistemas de energia, de refrigeração, racks, cabeamento e conexões, gerenciamento inteligente, e organização do fluxo de ar e sistema de gerenciamento.

    Datacenter Modular Delta

    ▲Datacenter Modular Delta

     

    Sistema de Gestão de Energia

    O sistema de gestão de energia inclui os sistemas de energia ininterrupta, (distribuição de entrada/saída, UPS, PDC), distribuição de energia para racks, baterias, sistema de aterramento, sistemas de proteção com para raios, supressores de surto e disjuntores de proteção de diferentes níveis e um sistema de gerenciamento. Sistemas de gestão e distribuição CA e CC são aplicados para diferentes clientes.


    Sistema de refrigeração

    Este sistema inclui os demais subsistemas de ar-condicionado como dutos, sistema de direcionamento do ar frio e direcionamento nos racks. Para garantir as necessidades de refrigeração, sistemas de corredor frio podem ser usados para prover ar diretamente e reduzir perdas de ar frio. A densidade de racks únicos pode ser elevada em até 20kW. Os sistemas de ar adotados podem ser o de expansão direta ou de água gelada.


    Sistema de racks

    Os racks são mecanismo de suporte e distribuição das unidades de TI. Promovem um microambiente para os equipamentos de TI que consistem na estrutura física, a distribuição da carga, instalação e compatibilidade com os equipamentos de TI, gestão térmica (gestão do fluxo de ar, entradas e saídas), distribuição de energia (fontes dual power, PDC montados em rack), gestão de cabeamento (cabos de energia e dados), entre outros.


    Sistema de conexão de cabos

    Todos os sistemas de cabeamento são parte da infraestrutura de um datacenter modular. Os métodos de empilhamento dos cabos podem gerar efeitos diretos sobre a estabilidade do sistema de TI. Como a prática nos demonstra, a reparabilidade e a gerenciabilidade dos cabos estão entre os desafios encontrados na gestão e acomodação dos cabos de TI.


    Sistema de gerenciamento inteligente

    A fim de garantir a operação dos diversos sub-sistemas de um datacenter modular, um sistema de gerenciamento inteligente deve estar presente e supervisionar todos estes. O sistema de gerenciamento exigido deve incluir a gestão dos sistemas de energia, dos equipamentos de rede, a gestão ambiental, segurança e outros sistemas monitorando software e hardware.


    Sistema de organização e gerenciamento do fluxo de ar

    Um sistema independente de refrigeração é usado em datacenter modular para atender às necessidades das mais diversas áreas. Datacenter modulares empregam sistemas de corredores de ar quentes ou frios e usam unidades de refrigeração in-row. Painéis cegos são montados nos espaços vazios dos racks onde não houverem equipamentos e até 95% do ar frio pode ser direcionado melhor no corredor frio para ingressar diretamente nos equipamentos. O ar quente descarregado pelos racks é sugado pelas unidades de refrigeração de forma que o mesmo não retorne para a parte frontal do rack. O contenedor do corredor frio ou quente de um datacenter modular pode elevar a taxa de utilização do ar-condicionado e economizar energia ou reduzir seu consumo. Um ventilador parcialmente aberto é montado na parte superior do datacenter modular. Ele promove uma área aberta de mais de 60% no alto do corredor frio. Um sistema de extinção a gás é instalado num datacenter modular. Se ocorrer um incêndio, a ventilação no teto se abre parcialmente e o sensor magnético da porta na porta de vidro ao fim do corredor deixa de ser alimentado para ativar o sistema de extinção de incêndio. O datacenter modular interconectado com o sistema de extinção de incêndio é controlado automaticamente e um sinal de alarme pode ser enviado para a brigada. O ventilador no teto do corredor frio, então, é aberto parcial e automaticamente através de um sinal enviado pela central de controle. Os sistemas de organização e gerenciamento do fluxo de ar incluem o sistema de teto solar, portas laterais e sistemas de controle.

     

    Vantagens de um datacenter modular

    1. Redução de erros humanos
      Componentes modulares reduzem os erros humanos nos datacenter. Todas as operações, de montagem dos módulos até a pesquisa de falhas, documentação e treinamento são mais fáceis e efetivas, assegurando a proficiência dos operadores e prevenindo erros.

    2. Previsão de falhas
      Os princípios operacionais e a padronização de programas em um datacenter modular tais como gerenciamento de sistemas e manutenção preditiva formam um mecanismo Previsão de falhas de defesa poderoso contra incidentes “inesperados”.

    3. Eficiência melhorada
      Há melhoras na eficiência são alguns dos efeitos do aprendizado das pessoas que se distribuem na organização. Funcionários com mais experiência são melhores na solução de problemas. Reduzir erros humanos também reduz o tempo necessário para solucionar problemas, incluindo as pesquisas de falha e chamadas telefônicas com o suporte técnico. Isto deixa a mão de obra mais disponível para outras atividades, com mais eficiência.

    4. Vantagens da produção em volume
      A padronização de partes e processos faz com a produção em massa de datacenter modulares seja possível. A produção em massa tem como vantagem baixos custos, alta qualidade, reparo fácil e tempo de entrega menor.

    5. Expansibilidade de datacenter modulares
      Um datacenter modular pode ser instalado de acordo com as necessidades atuais de TI e pode ser expandido no futuro, se necessário. Como resultado o TCO é reduzido de forma significante.

    6. Flexibilidade de um sistema modular
      Quando um datacenter modular é instalado, atualizado e reconfigurado, os componentes modulares, interfaces padrão e estruturas dedicadas poupam tempo e dinheiro.

    7. Redução do tempo de reparo de falhas
      A flexibilidade e as características plug-and-play de um datacenter modular permite que muitas operações sejam feitas na fábrica, antes da entrega, tais como o cabeamento da distribuição, assim como, depois da entrega, como o reparo de um módulo. Estatisticamente, a taxa de falhas verificadas em fábrica é muito menor do que as ações de campo. Comparado ao reparo de um módulo de potência da UPS em campo, a possibilidade do reparo de um módulo em fábrica ou outras falhas que causem impacto na total capacidade operacional é centenas de vezes menor.

     

    Soluções em datacenter modular da Delta

    As soluções da Delta incluem o gabinete de distribuição principal, PDC (gabinete de distribuição de energia), gabinete de baterias, gabinete de rede, refrigeração in-row, componentes do corredor restrito, sistemas de gerenciamento ambiental, controle de acesso, vigilância por vídeo, pontes de cabeamento na base e interior. Eles são previstos da seguinte forma:

    Nome Fonte Racks Instalação Refrigeração Ar condicionado
    Pequenos datacenter modulares CC/CA 1-7 Piso, ponte Ar frio / Água geladar Refrigeração baseada em corredor
    Datacenter modulares
    Médios
    CC/CA 7-14 Piso, ponte Ar frio / Água geladar Refrigeração baseada em corredor
    Datacenter modulares Grandes CC/CA 14-28 Piso, ponte Ar frio / Água geladar Refrigeração baseada em corredor

    Tabela 1: Planejamento para produtos de refrigeração em datacenter

     

    Vantagens das soluções em datacenter modular da Delta

    1. Datacenter modulares adotam entrada de cabos superior e sistemas internos de distribuição são montados no interior dos racks. Altas e baixas tensões são separadas.

    2. Os próprios gabinetes de distribuição fornecem energia para os gabinetes de rede. Os bancos de baterias podem ser instalados na sala de baterias.

    3. Os datacenter modulares são supervisionados com ou sem um painel sensível ao toque dedicado em cada módulo. A carga de informações é realizada através deste painel ou DAM em último caso.

    4. Datacenter modulares são equipamentos com sistemas de para raios Classes B e C.

    5. O painel sensível ao toque (opcional) mostra informações sobre o PDC, ar-condicionado de precisão, gabinete de distribuição de energia, o ambiente nos racks, vazamentos de água, temperatura, umidade, sensores de fumaça, sensores de portas, e mais.

    6. UPS e sistema de ar-condicionado possuem o mesmo aspecto físico, tamanho e cor. Todos os gabinetes possuem uma única estrutura.

    7. Todas as UPS, ares-condicionados e sistemas de gerenciamento foram desenvolvidos pela Delta. A raiz e o conhecimento destas tecnologias são posses do centro de P&D da Delta.

    8. Os sistemas de fonte de energia dos datacenter modulares pequenos e médios são integrados em um gabinete para preservar espaço dedicado aos dispositivos de TI.

    As soluções Delta InfraSuite ajudaram o projeto de uma cidade inteligente na região oriental a construir um datacenter modular

    ▲As soluções Delta InfraSuite ajudaram o projeto de uma cidade inteligente na região oriental a construir um datacenter modular.