Gama de Produtos
Artigo Técnico
Sistemas de Energia Initerrupta Para o Segmento de Saúde
Delta Power Solutions
Assunto:
Soluções de No-break (UPS)
O campo da saúde continua a avançar em longo saltos no amplo da tecnologia. Você pode observar estes avanços por toda parte, desde tecnologias portáteis para monitorar o bem-estar dos pacientes até empreendedores desejando melhorar a indústria da saúde. Este progresso também é evidente entre os centros de tratamento, desde as clínicas até os hospitais.
Gestão de Edifícios Inteligentes
Cada vez mais os centros médicos confiam a gestão de suas instalações a inovações tecnológicas. As Aplicações de Gestão de Edifícios Inteligentes (Intelligent Building Management Systems, ou IBMS), por definição, podem coordenar tudo, desde operações prediais até comunicações, e permitem à equipe hospitalar a habilidade de gerenciar, controlar e interagir com o cenário que envolve os pacientes através da aquecimento, ventilação e ar-condicionado. As IBMS também permitem à administração hospitalar elevar a segurança (proteção do perímetro, controle de acesso e circuito de câmeras), além de uma variedade de aplicações de segurança.
Tecnologia de Informação intensiva com e-Hospital
Em termos de gestão de dados, o Sistema de Gestão Hospitalar (Hospital Information Systems, ou HIS) também surgiu como grande benefício para os empreendimentos de saúde. Estes sistemas, de elevada perfeição, fornecem um conjunto completo de ferramentas para gerenciamento avançado do hospital, atividades clinicas e administração dos pacientes.
Um bom sistema HIS também pode dar suporte operacional como o Sistema de Gerenciamento de Informação Hospitalar (Health Management Information Systems, ou HMIS), então administradores podem gerenciar e controlar o funcionamento dos recursos de saúde a partir de variados pontos e prestar assistência à equipe médica afim de melhorar os serviços e gerar informações rapidamente acessíveis sobre os pacientes.
Fontes de energia em dispositivos médicos
A tecnologia que está ao redor de dispositivos médicos que assistem ou examinam pacientes também passou trilhou um longo avanço recentemente. Dispositivos médicos, desde ventiladores até a ressonância magnética, centrífugas e analisadores a gás para centrífugas, sistemas e dispositivos de diagnósticos na hematologia, todos tiveram grandes avanços, bem-vindos por médicos e pacientes.
Protegendo Operações Críticas no segmento de Saúde
Devido ao fato da forma como muitas destas inovações se interligam não é surpresa que muitos hospitais e centros de saúde tenham que buscar maneiras de integra-los para sustentar as funções mais críticas.
Por exemplo: Muitos edifícios onde há serviços de saúde dependem de gerenciamento predial como alarmes de incêndio e circuitos fechados de TV para monitorar o local, que também pode estar interligado com os canais de emergência. Para funcionar corretamente estes sistemas devem funcionar dentro da temperatura adequada, do contrário podem sobreaquecer.
Datacenters são uma outra área no ambiente da saúde que merecem atenção na manutenção afim de sustentar sua robusta estrutura em operação. Os datacenters usados em ambientes médicos armazenam informações como dados de clientes, históricos médicos, solicitações e informações vitais para o dia a dia das operações, as quais dependem de equipamentos que devem usar fontes e energia confiáveis como roteadores e servidores.
Em condições extremas, os datacenters da área médica dependem de contingências complexas nos sistemas de energia afim de serem mantidos em operação. Somado a isto há o fato de que estes datacenters exigem quantias maciças de energia e executam inúmeras transações operacionais da empresa e a capacidade de manter o uso desta energia eficiente é primordial.
Considere também que, as aplicações de saúde exigem energia confiável para um número de dispositivos de cuidados médicos. Equipamentos de ressonância magnética, tomografia computadorizada, raios-x, analisadores a gás, ultrassom e diagnósticos por imagem podem todos ser potencialmente alimentados por sistemas UPS afim de manter seus desempenhos seguros. Adicionalmente, sistemas ainda mais complexos de diagnóstico dependem desta energia para sua operação.
Dada a complexidade de interação destes sistemas, uma interrupção de energia num hospital, mesmo que de poucos segundos, pode destruir a milhares de operações independentes, mas interconectadas. Além de ser uma experiência impactante para os pacientes, faltas de energia num hospital podem resultar em mal funcionamento de equipamentos, corrupção dos sistemas, danos físicos e perda de dados.
A necessidade das UPS na saúde
Sistemas de energia para aplicações médicas devem atender padrões mais elevados do que aqueles destinados a cargas de aplicação comercial ou industrial. A Delta oferece uma ampla gama de sistemas de energia ininterrupta (UPS) projetados para garantir proteção aos sistemas e aplicações mantendo o fornecimento consistente de energia mesmo sob condições extremas. Um sistema de energia ininterrupta é um dispositivo que fornece energia em emergências mesmo quando há uma falha de fornecimento do provedor externo. Estes dispositivos são diferentes dos geradores ou de iluminação de emergência, assim sendo no caso de falhas do fornecimento a UPS oferece uma proteção praticamente instantânea através de energia armazenada em baterias..
A UPS se torna uma solução para hospitais ou clínicas onde, uma falta de energia poderia tornar-se um verdadeiro pesadelo para pacientes, médicos e familiares. Na maioria das ocasiões, uma perda de energia num hospital pode fazer a diferença entre a vida e morte de um número de pacientes que dependem de equipamentos operando em sua ótima performance.
Distorções da energia podem gerar problemas de qualidade na operação, nas imagens de tomografias ou ressonâncias, e esta última depende muito de uma altíssima qualidade de energia para obter imagens precisas e consistentes. Uma falha geral de energia num hospital poderia abrir precedentes para questões legais dos mantenedores. Processos sobre eventual negligência ou morte por erro médico podem reverter-se em processos caríssimos, prejudicando toda a organização.
De acordo com um estudo da Public Library Of Science, falhas de energia em hospitais se tornaram impacto na saúde em diversos níveis, desde tornar mais difícil obter atendimento até dificultar o uso dos recursos disponíveis. A causa mais comum de faltas de energia em hospitais são eventos naturais como chuvas pesadas, neve, tornados, enchentes e furacões. Desastres como estes tem aumentado constantemente ao redor do mundo nos últimos anos de acordo com o The New England Journal of Medicine, e não há sinais de que estes eventos venham a diminuir.
Isto cria um ambiente alarmante para o futuro dos hospitais, cuja operacionalidade espera-se ser contínua mesmo sob condições extremas. Dada a dependência destes na energia elétrica para sua operação a necessidade de sistemas de energia robustos nunca foi tão grande. E quando a energia é perdida –independentemente de ser em uma tempestade, onda de calor, tornado ou outros- a saúde de milhares de pessoas pode ser colocada em risco.
As UPS Delta são uma proteção essencial contra falhas da energia e riscos potenciais, incluindo oscilações, picos, alterações ou mesmo falta total da energia ou variações de frequência. Proporcionando acesso a fontes de energia estáveis e confiáveis você pode conseguir reduções no custo e a continuidade tranquila dos seus negócios mesmo durante falhas da energia comercial.
Soluções UPS Delta – Sistemas Robustos para a continuidade da Saúde
Cada dispositivo medico possui características de dinâmica de carga e regulação de tensão próprias que devem ser consideradas. A equipe de engenheiros da Delta tem as habilidades necessárias para selecionar e dimensionar a melhor UPS para cada necessidade. Na maioria dos casos um engenheiro de aplicação (FAE) realiza um estudo de cargas afim de detector parâmetros e avaliar a melhor solução. A solução ofertada deve ser capaz de suportar as correntes de partida e eventuais sobrecargas geradas pela carga.
O grupo Delta, como líder do mercado em soluções para gerenciamento de energia, possui soluções de UPS completas para hospitais, clínicas e centros médicos. Os produtos da Delta oferecem elevada eficiência e desempenho, assim como gerenciamento remoto centralizado e autonomia de bateria flexível. A Delta também é comprometida no avanço tecnológico e na busca de produtos ecologicamente sustentáveis.
A habilidade técnica da Delta e sua capacidade tecnológica são reconhecidas e apreciadas pelos líderes da indústria no segmento de saúde:
- A Delta MCIS fornece sistemas de energia e proteção para a Academia Russa de ciências médicas (RAMS)
A Delta MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions), em conjunto com seu distribuidor na Russia, CJSC Tempest, venceram licitação do Ministério da Saúde e Desenvolvimento da Federação Russa para fornecer soluções de elevado desempenho para o Centro Científico de Saúde da Criança (NTSZD RAMS). A CJSC Tempest, trabalhou junto à Delta para substituir fontes de energia nas salas de tratamento, laboratórios, e câmaras refrigeradas usando o UPS NH Plus 100kVA, da Série Modulon e UPS DPS 200kVA da Série Ultron.
“As UPS da Delta demonstraram excelente estabilidade, confiabilidade superior e excepcional TCO após sua instalação e operação até o momento. Seu desempenho estável atende aos requisitos da área médica. A Delta e a CJSC Tempest têm demonstrado imenso profissionalismo neste projeto. Estamos prevendo um relacionamento de longo prazo com.” L.N. Titov,
Diretor Assistente do orçamento para a construção do Centro de Saúde Infantil. - Delta fornece UPS NH Plus, da Série Modulon, para o segundo Hospital da Universidade Lanzhou, na China
O segundo Hospital da Universidade de Lanzhou possui áreas para atendimento médico, primeiros socorros, reabilitação, cuidados da saúde, educação médica, e pesquisa médica em um único grande hospital. E também é onde está localizado o Hospital de Crianças da Província de Gansu, sendo este um importante instituto para Gansu e região noroeste da China. O hospital implantou um projeto para elevar a garantia do fornecimento de energia na sua sala de operações principal. A UPS Delta NH Plus, da Série Modulon mostrou-se virtualmente um produto de desempenho superior, melhor que seus concorrentes e especialmente selecionado para este segundo hospital.