Gama de Produtos
Artigo Técnico
Como a centralização do gerenciamento de UPS’s pode melhorar a eficiência?
Devido à popularidade das redes, a conexão das UPS à Internet é mais fácil do que nunca. Seria bom se os gestores e a equipe de TI pudessem administrar todas as UPS com um sistema de gerenciamento centralizado. Este artigo discutirá como gerenciar todas as UPS com apenas um sistema e as vantagens do gerenciamento centralizado das UPS.
As vantagens do gerenciamento centralizado das UPS
Para proteger as atividades de missão crítica, as empresas investem em UPS para garantir a continuidade das atividades empresariais. Porém, a instalação das UPS não é suficiente em si. Os gestores precisam saber como gerir e controlar estes dispositivos e ter a certeza de que estão funcionando corretamente. Os sistemas de gerenciamento centralizado de UPS têm a vantagem de conhecer imediatamente a situação das mesmas, inclusive a capacidade e a localização. Além disso, os gestores podem conhecer a situação da carga, a necessidade de trocar as baterias e a situação operacional de cada uma. Se todas as informações forem coletadas por um só programa e forem exibidas em uma interface gráfica fácil de usar com um alarme comum, os gestores podem gerenciar facilmente dezenas ou mesmo milhares de UPS com apenas um sistema de gerenciamento centralizado. Em vez de fiscalizar cada uma das UPS da organização, o monitoramento centralizado é mais eficiente.
A conexão de UPS para o gerenciamento centralizado
Existem duas formas de gerenciar todas as UPS com apenas um sistema:
1. Conexão das UPS com apenas um computador através de interface serial:
Um módulo de portas múltiplas é instalado para estender a porta RS-232 do computador ou passar as UPS pela porta RS-485 para depois conectá-las com a porta RS-232 do computador. A porta RS-485 é ideal para a conexão das UPS à distância, mas o tempo de sondagem depende do número de UPS – quanto maior for o número de UPS conectadas, maior será o tempo de sondagem necessário.
2. Coleta das informações das UPS’s pela rede:
Para levar as informações das UPS’s à rede, um cartão SNMP é inserido ou o software da UPS é instalado para transferir os dados à rede. O software de gerenciamento centralizado deve dispor de um recurso incorporado para se comunicar com o software das UPS e o cartão SNMP. Assim que os números dos nós das redes começarem a crescer, o tráfego de rede vira um fator importante no sistema de gerenciamento. Para impedir o congestionamento da rede, o software de gerenciamento deve poder ajustar o tempo de sondagem para reduzir o envio de pacotes de rede. Afinal de contas, o funcionamento da empresa sem problemas é a prioridade número um.
O aumento da eficiência com software de gerenciamento centralizado de UPS
Os gestores podem utilizar planos avançados com o software de gerenciamento centralizado de UPS para proteger as atividades da empresa em caso de queda de energia. Após um evento, o software de gerenciamento também facilita o rastreamento e a identificação de UPS defeituosas e a análise de quedas de energia. Os gestores são notificados e recebem informações suficientes para lidar imediatamente com as equipes protegidas pelas UPS.
Além disso, os gestores também priorizam as tarefas das UPS com base na situação, no modelo, na carga, na bateria e nas informações das UPS proporcionadas pelo software de gerenciamento de UPS. Por exemplo, os gestores podem saber qual UPS está em 80% e isto servirá de lembrete de que é preciso adquirir uma UPS com uma capacidade maior. Em caso de queda e se a capacidade da bateria da UPS estiver abaixo de 30%, os procedimentos de desligamento são iniciados. As vantagens do software de gerenciamento centralizado de UPS não servem só para proteger atividades críticas, mas também para ajudar a reduzir o desperdício de recursos humanos e aumentar a eficiência.
More information about Delta UPS software and connectivity can be found at:
Delta UPS Software Center