Gama de Produtos
Artigo Técnico
Entendendo o papel de DCIM em data centers modernos — Levando o DCIM ao próximo nível

Um DCIM oferece um conjunto de capacidades que atrai diferentes grupos de pessoas, tais como o gerente de instalação, CIO ou gerente de TI. No entanto, os aspectos que mais causam impacto nos gerentes de instalação seriam, sem sombra de dúvidas, aqueles que têm um impacto no custo, na confiabilidade e no gerenciamento do data center.
Vamos dar uma olhada em algumas capacidades oferecidas pelas soluções em DCIM nesta área.
- Economia de custo por meio de gestão de energia
Um dos maiores custos operacionais para o funcionamento de um típico data center é o custo da energia necessária para operar os servidores de alto desempenho e o hardware de ar condicionado que ele abriga. A integração do DCIM com as fontes de energia do edifício e a habilidade para monitorar cargas que sejam ou não de TI permite que ele rastreie facilmente a eficácia do consumo de energia dentro do data center, colocando-o em uma posição única para o uso de energia eficiente na instalação.
Deixando as economias de custo de uso mais eficiente de energia de lado, organizações com iniciativas de eficiência energética corporativa também podem recorrer ao DCIM para gerenciar melhor e otimizar o uso de energia em toda sua infraestrutura, e fazer a sua parte para ajudar o meio-ambiente.
- Monitoramento para aumento da confiabilidade
No nível mais básico, o DCIM trabalha em segundo plano para coletar entradas de registros abrangentes a partir de centenas ou mesmo milhares de dispositivos individuais e componentes dentro do data center, incluindo parâmetros tais como consumo de energia, temperatura, umidade e fluxo de ar.
O arquivo de registros resultante facilita a análise, e também é útil na criação de um modelo virtual da infraestrutura para mapear digitalmente as relações entre todos estes componentes. Tal modelo também suporta a manutenção proativa, tal como o uso de um mecanismo analítico para esquadrinhar ineficiências ou elos fracos dentro do ambiente, e pode fazer uma enorme diferença ao realizar uma análise de causa principal no caso de cortes ou falhas.
- Melhor planejamento de capacidade
Não é segredo que a eficiência de um data center é altamente dependente de um planejamento adequado de capacidade, e implica em cálculos detalhados de carga em condições normais e máximas de carga. Normalmente, gerentes de instalação contam com ferramentas de planejamento de capacidade para determinar os recursos e o consumo de energia que um data center deve suportar, com base em operações atuais estimadas e operações futuras projetadas, baseadas em preços de eletricidade local, tal como oferecido pelo InfraSuite Manager da Delta.
Informações tais como uso atual de recursos e padrões de refrigeração que um DCIM pode fornecer seriam um impulso para ferramentas autônomas de planejamento. Além disso, ser capaz de prever de forma precisa quando um recurso estará esgotado também pode garantir que todas as novas configurações ou planos de expansões estejam estreitamente alinhados à demanda real.
Usando DCIM em TI
Apesar de originalmente idealizado como uma ferramenta para gerentes de instalação, a amplitude de capacidades oferecidas por uma solução DCIM avançada a torna extremamente útil também para profissionais de TI.
- DCIM para gestão de ativos
A gestão de ativos é um ponto forte do DCIM, devido à sua capacidade de enumerar e entregar um resumo dos equipamentos ativos dentro do data center. Isso torna trivial a identificação rápida e a localização de um servidor ou hardware de rede com defeito dentro do data center. Uma incapacidade de localizar equipamentos resultaria rapidamente em um maior tempo médio para reparo (MTTR na sigla em inglês), o que, dependendo da função do equipamento com defeito, pode ter um impacto adverso na confiabilidade geral.
Além disso, a gestão de ativos implica em ter informações detalhadas sobre a configuração precisa e o uso de diversos equipamentos no data center, tais como hóspedes de uma máquina virtual que estão atualmente sendo hospedados por um servidor físico. Levando essa capacidade além no DCIM torna possível para o pessoal de TI rastrear servidores subutilizados ou equipamentos que estejam ligados, mas não estejam hospedando serviços ativos ou de outra forma acessados.
- Conectividade sob vigilância
Deixando os dispositivos físicos de lado, o DCIM também pode se integrar à rede para oferecer insights sobre a conectividade porta a porta dentro do data center. Isso poderia incluir a localização de comutadores de rede na parte superior do rack e comutadores centrais, suas posições na topologia da rede, e independências pertinentes de cabeamento e reparo.
Isso pode ser crucial para isolar e identificar problemas de conectividade, e exerce um papel importante na proteção contra interperismo em ambientes de localização. Apesar do uso crescente de rede definida por software (SDN), isso é discutível e ainda mais importante, já que um circuito físico pode funcionar como a rede dorsal para múltiplos links virtuais.
Levando o DCIM ao próximo nível
Então, como alguém avalia e implanta uma solução de DCIM para seu data center? Ao contrário dos primórdios, onde meia dúzia de ofertas de DCIM estava disponível, agora há muitos fornecedores que oferecem uma gama diversa de soluções. O aspecto negativo é que não é mais prático avaliar todos eles individualmente, considerando a complexidade e a imensa quantidade de tempo necessária para uma avaliação adequada.
Em vez de tentar encontrar a solução "perfeita", as organizações devem buscar uma solução ideal em DCIM com seus objetivos finais firmes em suas mentes. Isso inclui fatores tais como desempenho em seus ambientes operacionais, suporte total do hardware existente, e nível de integração com software existente para gestão de TI.
É aí que faz sentido implantar um ecossistema que seja suportado explicitamente pelo DCIM desde o início, tal como PDU (Unidades de Distribuição de Energia), STS (Comutador para Transferência Estática) e equipamentos auxiliares, incluindo hardware de acesso e vigilância. A Delta, com sua gama de componentes integrados, pode então servir como uma fornecedora única para as necessidades de gerentes de instalação para o data center.
Então, qual o futuro do DCIM e o que podemos esperar dele? Enquanto que o data center moderno já está preparado para operação ininterrupta 24/7 e continuidade do negócio, uma solução moderna de DCIM pode habilitar um nível ainda mais alto de automação para prever e resolver problemas antes que eles ocorram.
Como tal, espere que uma nova geração de data centers será instalada com dispositivos e sensores onipresentes de IoT (Internet das Coisas), unidos à integração profunda de software aos conjuntos de computação, armazenamento e rede. Algoritmos avançados de aprendizagem de máquina manipulariam continuamente milhares de parâmetros diferentes, para garantir que a energia e a refrigeração espelhem o fluxo e o refluxo de cargas de trabalho de cálculo.
Conclusão
O DCIM não seria mais um tópico de nicho neste mundo, mas um pilar fundamental que separa um data center avançado de um meramente moderno. E em vez de múltiplas soluções de DCIM que sejam incompatíveis ou com funcionalidades sobrepostas, os equipamentos sensíveis a DCIM poderão se comunicar e trabalhar juntos.
É importante observar que uma proporção significativa de operadores de data center ainda contam com processos manuais quando se trata de planejamento e previsão de capacidade, incluindo o uso de sensores básicos e planilhas para ajustar sua eficiência de refrigeração. Para data centers e empresas que pertençam a esta categoria, mesmo uma evolução para uma solução básica de DCIM pode significar uma enorme diferença em termos de melhoria na produtividade e capacidade de gerenciamento.
Organizações que já estejam usando alguma variação de DCIM ficarão felizes em saber que elas podem só melhorar no decorrer do tempo com novas capacidades e níveis mais profundos de integração que são adicionados. Embora o dia em que o data center será totalmente automatizado possa parecer um pouco distante, não há dúvidas de que o futuro está se aproximando inevitavelmente.
Para mais informações, você pode ler sobre algumas das soluções em DCIM da Delta aqui.