Gama de Produtos
Artigo Técnico
Habilitando Rapidamente o DCIM para Otimizar suas Operações de Datacenter

Como se inicia o DCIM?
Em linhas gerais, há muitas razões para implantar o DCIM num datacenter – melhor capacidade de gerenciamento, a visibilidade de problemas que podem limitar a disponibilidade, a redução do consumo de energia, o aumento do uso dos ativos e a redução de necessidades da equipe estão entre as vantagens possíveis na implantação e um DCIM de sucesso.
Entretanto, quando visto por diferentes aspectos, muitas vezes parece fazer mais sentido iniciar através das prioridades mais elevadas e seguir a partir daí. Esta pode ser o aspecto mais difícil ou a oportunidade de maior valor que uma solução DCIM pode ter que enfrentar. As soluções modulares de DCIM tornam estas implantações por etapas perfeitamente possíveis. Após a entrega do primeiro módulo os módulos seguintes podem ser implantados passo a passo.
▲ PUE Monitoramento de Energia
▲ Consumo de energia em tempo real
A parceria com um fornecedor com grande experiência em DCIM que poderá atender a todas as suas necessidades
Pode tornar-se um desafio contemplar totalmente as demandas de um fornecedor de software. Um elemento tão crítico pode interferir no sucesso dos negócios, esta escolha deve ser feita com muito cuidado. O melhor é associar-se a um fornecedor com sólida estabilidade financeira e com farto histórico de suporte aos produtos.
A plataforma Delta InfraSuite Manager está entre as melhores soluções DCIM realmente amplas e desenhadas para atender plenamente todas as necessidades de gestão. O Infrasuite Manager foi desenvolvido com uma estrutura modular, incluindo sete módulos, para uma fácil implantação, de forma a simplificar ampliações futuras. A seguir você verá três empresas de diferentes segmentos verticais que confiaram na Delta.
Estudos de casos de clientes
![]() |
Companhia desenvolvedora de Microchips Semicondutores – Otimizando a Operação do Datacenter Num estudo de caso típico de uma solução DCIM totalmente dedicada: Uma das maiores empresas desenvolvedoras de microchips de Taiwan que produzo soluções implantando sistemas dentro de microchips para dispositivos de comunicação, HDTV, DVD e Blue-ray solicitou uma solução que permitisse monitorar todos os ativos de um datacenter corporativo de médio porte. E isto incluiu a energia, a refrigeração, o controle de acesso, as medições ambientais, os controladores lógicos e os equipamentos de TI. O índice PUE do datacenter também foi identificado como uma métrica crítica para a empresa monitorar. Além destes aspectos as informações sobre estes ativos também eram necessárias dentro da mesma plataforma. Dentro destas necessidades, o Infrasuite Manager foi instalado cobrindo a Plataforma Operacional, o PUE da energia e o módulo de ativos, unindo os domínio de Facilities e TI, que em geral são isolados, e criando um repositório de informações para uma visão holística do datacenter como um todo. Um medidor de energia virtual foi criado para a potência da água gelada em KWh. O tempo médio de reparo (MTTR) foi reduzido consideravelmente após a implantação do DCIM, ao mesmo tempo se elevaram a disponibilidade e sustentabilidade do datacenter. |
![]() |
Tata Communications – Monitorando o Consumo de Energia A Tata é um operador global do ramo de “colocation” com oito bases, cada uma consistindo de quatro andares com duas salas e 200 racks por sala em cada andar. Consequentemente, possuir um repositório de dados destes ativos e painéis de monitoração dos dispositivos de energia nestes locais em tempo real é uma missão bastante crítica. O cliente Tata ainda precisava calcular o consumo de energia (Kwh) e a potência em tempo real (kW) para cada rack. Este operador global de telecomunicações decidiu instalar a plataforma operacional, a medição de energia PUE e o módulo de ativos do InfraSuite Manager em seus datacenters. Com esta solução dedicada de DCIM instalada a Tata tornou-se capaz de gerar relatórios individuais de consumo de energia para cada rack alugado ao cliente. Então, com a capacidade de gerar relatórios individuais para cada rack de cliente, cada fonte de energia e seus agregados. Agora a Tata possui a habilidade para monitorar e gerar relatórios segmentados que tanto desejava. |
![]() |
Datacenter da Bytesnet – Atuando no Cálculo do PUE A Bytesnet é um provedor local de soluções datacenter de última geração incluindo os serviços de rede, “housing”, “colocation” e serviços da nuvem oferecidos desde suas instalações em Groningen e Rotterdam. A Bytesnet iniciou sua jornada em direção à gestão da infraestrutura de datacenter primeiramente cuidado da gestão de energia. Este provedor vislumbrou a possibilidade de calcular o PUE de todo o datacenter e com base nesse resultado elevar a eficiência energética e reduzir custos. Com o InfraSuite Manager, sua Plataforma de Operações e o módulo PUE instalados, a Bytesnet conseguiu adicionar e integrar uma série de dispositivos de terceiros em sua gestão de empo real do datacenter. Com uma interface flexível e ergonômica agora a equipe desfruta de usabilidade surpreendente na monitoração do dia a dia das operações do datacenter. Os dados do PUE proporcionam informações que a Bytesnet usa para elevar a eficiência e reduzir custos. Obtendo dados em tempo real sobre a carga crítica, ar condicionado, energia das UPS, medidores de energia entre outros, agora este provedor está pronto para salvaguardar a disponibilidade. |
Sumário dos Benefícios do DCIM
Datacenters que usam o DCIM para obter visibilidade e entendimento sobre suas reais capacidades se tornam capazes de limitar de forma significativa o caríssimo downtime. O DCIM também pode auxiliar a empresa que está perto de atingir o máximo uso dos recursos a obter o melhor uso possível de toda a energia e potencialmente fazer a diferença na necessidade de investimento em uma ampliação de estrutura.
Através dos exemplos acima se demonstra que o InfraSuite Manager pode integrar-se às necessidades de gerenciamento de quaisquer corporações – de pequeno provedores de hospedagem a líderes mundiais de telecomunicações e “colocation”. Ainda por cima, as soluções DCIM da Delta são capazes de solucionar problemas do datacenter e entregar retorno sobre o investimento (ROI) rapidamente em uma variedade de cenários e indústrias.
Visão Geral
A sinergia da implantação do DCIM só pode ser atingida uma vez que se torne possível a visão holística do datacenter, incluindo dados sobre o ambiente, energia e capacidade tornem-se disponíveis. Neste ponto as empresas ganham a possibilidade de revisar seus planos de capacidade. Isto é crucial para o sucesso dos negócios. Ao mesmo tempo, investimentos desnecessários tornam-se um risco. Como a maioria dos operadores de datacenter descobriram, as razões para empregar uma solução DCIM se tornaram tantas que é impossível ignorá-las.
Caso você ainda não o tenha feito, é tempo de identificar os potenciais de curto prazo da sua organização e como eles podem agira rapidamente no retorno sobre o investimento (ROI) usando uma solução modular e ao mesmo tempo exclusiva de DCIM. Faça Contato com a Delta hoje mesmo para uma consulta gratuita sobre como iniciar sua jornada no gerenciamento estratégico do seu datacenter, em etapas modulares.