Delta Electronics suministra UPS a Iset Tower en Ekaterimburgo
Los dispositivos UPS de la empresa se emplean para garantizar la seguridad contra fallos de sistemas de seguridad y otros servicios de un "edificio inteligente" dentro de una futura zona comercial, Yekaterinburg-City

Iset Tower, un edificio de apartamentos de alto nivel, de 52 pisos, es uno de los edificios más altos en Rusia y el más alto de Ekaterimburgo. El rascacielos forma parte de la zona comercial llamada Yekaterinburg-City. La característica diferenciada de la torre es que todas sus instalaciones están equipadas con un sistema de "edificio inteligente", que ayuda a realizar el control climático, recibir datos de las cámaras de vídeo, y mucho más. La torre fue construida por la constructora UGKM-Holding. El edificio es totalmente operativo.
El objetivo principal del proyecto era garantizar la fuente de energía ininterrumpida de los sistemas de seguridad del "edificio inteligente". Para hacer esto, expertos de Spectr RS escogieron seis dispositivos UPS trifásicos Modulon NH Plus con una energía operativa de 120kVA, fabricados por Delta Electronics. La arquitectura modular de estos UPSs garantiza un fácil mantenimiento y alta escalabilidad. Una configuración de redundancia N + X paralela hace que los dispositivos sean confiables y universales. Otro diferencial del Modulon NH Plus es el tiempo mínimo de recuperación. Para el futuro, el cliente está planeando expandir el sistema en un 400%.
Pavel Nagayev, Director del Departamento de Ventas de Spectr RS dice: "Asumimos el objetivo de proporcionar fuentes de energía ininterrumpida para una instalación tan grande con mucha responsabilidad. Se percibe que la vida y la salud de los residentes pueden depender del trabajo correcto y confiable de los sistemas de seguridad, y el nivel de eficiencia de los sistemas del "edificio inteligente" determinará el confort de las personas. Para alcanzar nuestro objetivo, elegimos el UPS NH Plus de Delta Electronics, que posee una seguridad realmente alta contra fallas. Además, la empresa produce soluciones de alto nivel, pero ofrece una relación precio-calidad ideal. Otro aspecto importante fue el hecho de que la empresa proporciona servicio de mantenimiento de alta calidad para sus clientes, en todas las etapas de la implementación del proyecto. También pudimos alcanzar la máxima efectividad en la implementación de esta solución, con la ayuda de la información que recibimos en las sesiones de entrenamiento, organizadas por Delta Electronics regularmente para sus socios y clientes, tanto en su propio centro de entrenamiento en Moscú como durante seminarios externos en las regiones ".