Delta Electronics presenta su UPS Monofásica para la instalación de distribución de Akmola

La mayoría de las empresas y organizaciones de la región de Akmola, principal área industrial de Kazajistán, están conectadas a la red eléctrica de AREK. La nueva estación fue recientemente puesta en operación con equipamientos que requieren protección continua contra cortes de energía. La estación exigió fuentes universales e intercambiables que proveerían energía garantizada para diferentes tipos de equipamientos, que van desde paneles de control hasta servidores y control automatizado de energía eléctrica, y sistemas de medición.
Spektr RS propuso la implementación de UPS monofásicas de la Serie RT de Delta Electronics, con tiempo de backup de una hora. Cuatro UPS con nueve conjuntos de baterías conectados fueron instaladas. La unidad permite la operación continua de aplicaciones de misión crítica. "Nuestra empresa de red de electricidad provee energía eléctrica a decenas de miles de personas aquí, y la confiabilidad es un factor clave en el que nos enfocamos", comentó Alexander Kovalenko, ingeniero jefe de AREK. "La alta calidad de los equipamientos, la perspectiva de suministro inmediato, y la posibilidad de expandir el sistema de UPS en el futuro, son lo que nos atrajo a Delta Electronics".
"Infelizmente, nadie está a salvo de faltas de energía, pero eso no significa que las estaciones de equipamientos sensibles tengan que sufrir, ni, en última instancia, los consumidores", comentó Mikhail Grebennikov, director de soluciones para UPS y para Centros de Datos de Delta Electronics. "Las UPS de la Delta satisfacen plenamente las necesidades de AREK y serán capaces de garantizar una fuente de energía eléctrica de calidad".
La Serie RT de UPS monofásicas de Delta, con doble conversión en línea, presenta una arquitectura innovadora compacta, alto factor de potencia de salida, y baja distorsión armónica de corriente de entrada. Módulos adicionales de baterías están disponibles para uso compartido, de modo que la UPS ofrece ahorro de costos con dos unidades operando en paralelo.