Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta Electronics Suministra Soluciones UPS a un Gran Proveedor de Medios en la República de Bielorrusia
![](/media/images/other/success-story--radio-television-broadcasting-center.jpg)
RUE BRTBC es una empresa que transmite programas de radio y televisión en toda la República de Bielorrusia y más allá de su territorio. En el momento, BRTBC forma parte de la RUE Beltelekom, la principal empresa de telecomunicación del país.
Como parte de la reestructuración de su infraestructura de energía, que pretende garantizar un suministro de energía ininterrumpida para la estación de transmisión de radio y TV, la empresa decidió instalar nuevos dispositivos UPS. Para completar esta tarea, expertos de ENELT COM y de Tempesto-BEL eligieron los sistemas producidos por Delta Electronics: cuatro conjuntos de dos UPS de la familia Ultron, serie HPH con una capacidad energética de 30 kVA y un chasis de batería. Los dispositivos se instalaron en diferentes regiones de la República de Bielorrusia.
“Para elegir los sistemas fabricados por Delta Electronics para nuestro cliente, el factor decisivo fue la confiabilidad de los equipos y la disponibilidad de un servicio de soporte 24/7, que es ofrecido por nuestros principales expertos ", dijo Alexander Murashko, principal experto en ventas de Tempesto-Bel. “Delta Electronics se ha firmado como un proveedor de soluciones eficientes de punta, con precios ideales y un buen historial de operaciones. Por ejemplo, la BRTBC viene usando 15 conjuntos de UPS de la familia Ultron, serie H con una capacidad energética de 20 kVA desde 2012, y otros dos sistemas de la serie HPH con capacidad de 30 kVA desde 2015.”
El UPS en línea de la familia Ultron, serie HPH con doble conversión de energía presenta baja distorsión armónica de entrada iTHD <3% y alta eficiencia operativa, que puede alcanzar el 96% en el modo de conversión CA-CA y 99% en el modo ECO. La amplia variación de tensión de entrada permite que el UPS trabaje en redes inestables de energía y reduzca la necesidad de transferencia a la energía de la batería, prolongando la vida útil de las baterías. Además, la elección flexible del número de baterías para los bloques UPS puede ayudar a reducir la cantidad de dinero que los clientes gastan en las baterías. Además, el UPS trifásico proporciona la oportunidad de reducir el tiempo de mantenimiento con el uso de bypass mecánico integrado, que proporciona una carga ininterrumpida de energía durante un chequeo del UPS. Todos estos recursos tienen la intención de garantizar una reducción considerable de los gastos de mantenimiento del cliente.
▲ Serie HPH, Trifásico, 20/30/40 kW