Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta SNMP
Funciones y características
Red
SNMP
Compatibilidad con el protocolo SNMPv1; acepta supervisión NMS y envía de forma activa paquetes de intercepción a equipos principales.
HTTP
Supervisión y configuración a través de explorador de red con servidor Web integrado.
Otros
Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP y WOL.
MIB
Admite RFC1628 y MIB UPSv4 definido personalizado.
Administración
Encendido y apagado normales
Se puede establecer un tiempo de encendido y apagado del UPS.
Comprobación normal
Prueba de descarga de la batería para garantizar que esta se encuentra en buen estado.
Apagado inteligente
Se puede enviar una señal de apagado al equipo principal conectado activamente si dicho tipo tiene la aplicación InsightPower Client o el proxy de apagado SNMP instalado.
Sensor
Se puede integrar un sensor medioambiental opcional para supervisar completamente la temperatura y humedad ambiente de la carcasa.
Diagnósticos
Registro de sucesos
Guarde la fecha, la hora y la secuencia de eventos en un archivo de registro de sucesos.
Registros de historial
Guarde la fecha, la hora y los datos de parámetros del UPS. Esta información se puede exportar a un archivo XLS para su posterior procesamiento.
La reacción a los eventos
Apagado del UPS
Defina un tiempo de retardo para la desconexión del UPS para evitar descargas severas.
Correo electrónico
Envíe una notificación por correo electrónico adestinatarios predefinidos en el caso de que seproduzca cualquier suceso relacionado con laalimentación.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |