Delta lleva la delantera del negocio de la energía en China con SAI para proporcionar apoyo del desarrollo de nuevas energías

El SAI seleccionado como sistema de almacenamiento de estas soluciones de baja capacidad fue el sistema Delta N de 1-3kVA. Los SAI de la serie N son equipos diseñados con la última tecnología, y son para las más diversas aplicaciones, proporcionando una alta fiabilidad. El almacenamiento de energía, especialmente en micro redes, impulsado por el viento o la energía solar ha sido fuertemente promovido por el gobierno chino en zonas e islas remotas, donde la red comercial no llega. En estas regiones, un SAI de apoyo de gran fiabilidad se ha convertido en un componente esencial en los sistemas de almacenamiento.
Los SAI de la serie Delta N 1-3kVA son monofasicas y el uso de la tecnología de doble conversión con salida sinusoidal, hace su salida tener un factor de potencia de 0,9 y un rendimiento global de aproximadamente 93%. Esto no sólo proporciona un mejor rendimiento eléctrico como buena energía y menores costes de funcionamiento. Las capacidades de gestión y de la comunicación en serie inteligentes del N 1-3KVA, con su software de gestión le permiten crear fácilmente un proceso de vigilancia remota. Además, la función de gestión de la batería prolonga la vida útil de la batería y el rendimiento.
Las ventajas significativas de la serie de los SAI Delta N 1-3KVA incluyen una alta fiabilidad, disponibilidad, gestión inteligente, lo que permitió satisfacer las más exigentes pruebas de calidad y rendimiento de la industria de la energía. Delta ofrece ajustes adicionales de acuerdo a las necesidades del sistema con el fin de satisfacer las diversas tensiones y frecuencias. La sserie N 1-3KVA no es sólo para China. Puede adaptarse a diferentes normas y entornos de red global, lo que hace que esta línea es la mejor opción para los sistemas de almacenamiento pequeñas con productos de clase mundial.