Los UPS de Delta protegen la Oficina Tyumen de TNK-BP en Rusia

La tarea de construir este sistema fue encargada por TNK-BP. El cliente requiere un sistema de alimentación ininterrumpida para la infraestructura de todo el centro de negocios, incluyendo ascensores, aire acondicionado, ventilación, iluminación, sistema de alarma contra incendios, sistema de video vigilancia, red de oficinas y centros de datos. Las especificaciones requeridas, establecidas dentro de un presupuesto estricto, incluyen una capacidad de 3 MW, redundancia N+1 en paralelo, y la capacidad de trabajar sin conexión durante un apagón de cinco minutos.
Un equipo de ingenieros de proyecto, técnicos de servicio, y los gestores de Spektr PC se reunió para desarrollar y diseñar este proyecto. Este equipo de expertos llevó a cabo la importante tarea fijada por el cliente de implementar un sistema operativo estable. Para empezar, se llevaron a cabo un análisis exhaustivo del diseño del edificio y sus parámetros técnicos.
Las auditorías energéticas se llevaron a cabo y teniendo en cuenta los hallazgos hubo dos cambios importantes en el proyecto. El primer cambio fue aumentar la capacidad estimada del sistema diseñado. El segundo cambio involucró equipos de movimiento desde el 15º hasta el 5º piso. Debido al aumento de peso del equipo, los ingenieros insistieron en la transferencia del sistema al 5º piso. Este cambio garantizó el cumplimiento de las normas de seguridad de construcción y le garantizó al sistema una larga vida útil.
El equipo de diseño personalizado consta de tres grupos con cada grupo que consiste en siete UPS de Delta de 200kVA operando en paralelo. La potencia de salida total del sistema es de 3,2 MW. Cada grupo cuenta con una estructura de redundancia N+1, lo que significa que si una unidad falla, el sistema seguirá funcionando sin problemas. Dentro de dos meses a partir de la fecha de inicio del contrato, el equipo fue capaz de llevar a cabo el análisis primario, rediseñar el sistema, encontrar soluciones alternativas y entregar e instalar el sistema.
"Este proyecto nos permitió sentir como pioneros, porque en Rusia y en los países de la CEI este tipo de proyectos complejos rara vez se llevan a cabo. Hemos encontrado una solución que está diseñada a medida para trabajar en nuestro país. Se nos permitió alcanzar el equilibrio óptimo entre precio, potencia y confiabilidad dentro de un estricto conjunto de requisitos y plazos. Por supuesto, habría sido imposible sin la estrecha colaboración con nuestros socios de Delta Electronics. Sus soluciones eran las únicas del mercado que cumplen las necesidades del proyecto", dijo Galia Sitdikova, líder de proyecto en Spektr PC, distribuidora oficial de Delta Electronics.