Liste des produits
Article Technique
Fournisseur d'alimentations sans interruption (ASI) dans le domaine médical
Delta Power Solutions
Produit concerné:
Solutions UPS
Le domaine médical continue de faire d'énormes progrès sur le plan technologique. Vous pouvez voir ces progrès partout, que ce soit la technologie prêt-à-porter permettant de surveiller l'état de santé d'un patient ou les startups qui cherchent à améliorer l'industrie des soins de santé. Ce progrès est aussi évident dans les centres de soins de santé, des hôpitaux aux cliniques.
Domotique et bâtiments intelligents
De plus en plus de centres médicaux comptent sur les innovations technologiques pour gérer leurs installations. Par exemple, les systèmes de gestion de bâtiments intelligents (SGBI) peuvent tout coordonner, que ce soit le fonctionnement des immeubles ou les communications, et permettre au personnel de l'hôpital de surveiller, de contrôler et d'intégrer le climat approprié pour leurs patients à l'aide du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Les SGBI permettent également à l'administration de l'hôpital de renforcer la sécurité (protection périmétrique, contrôle d'accès et surveillance vidéo numérique) et diverses applications pour la sécurité des personnes.
Hôpital électronique avec technologies de l'information intensives
En termes de gestion de données, les systèmes d'information hospitaliers (SIH) sont également apparus comme un grand avantage pour les entreprises de soins de santé. Ces systèmes de pointe offrent aux organisations une suite complète d'outils pour améliorer la gestion de l'hôpital, les tâches cliniques et l'administration des patients.
Un bon SIH peut également aider les opérations telles que les systèmes d'information de gestion de santé (SIGS), afin que les administrateurs puissent mieux surveiller et contrôler le fonctionnement des établissements de santé à différents endroits, et aider le personnel médical à améliorer les services grâce aux données des patients facilement accessibles.
Sources d'alimentation dans les dispositifs médicaux
La technologie entourant les dispositifs médicaux permettant d'aider et d'examiner les patients a également fait de grands progrès au cours des dernières années. Les dispositifs médicaux, des ventilateurs à l'IRM, des analyseurs de gaz aux centrifugeuses, des systèmes d'hématologie aux dispositifs de diagnostic, ont tous connu des avancées importantes pour les patients et les médecins.
Protéger les opérations critiques dans le domaine médical
Étant donné le degré d'interconnexion de plusieurs de ces innovations, il n'est pas surprenant que de nombreux hôpitaux et centres de soins de santé aient intégré celles-ci dans les systèmes captifs qui travaillent ensemble pour les fonctions pour lesquelles l'alimentation est vitale.
Par exemple, de nombreux établissements de santé se fient aux systèmes de bâtiments tels que les alarmes incendie et la télévision en circuit fermé pour surveiller leurs installations, qui sont également reliés aux services d'urgence tels que les services d'incendie. Pour fonctionner correctement, ces systèmes doivent rester à la bonne température par refroidissement, sinon ils risquent de surchauffer.
Les centres de données sont un autre domaine des soins de santé où il convient de prêter attention à l'entretien afin de maintenir des opérations robustes. Les centres de données utilisés par les organisations de soins de santé pour stocker des choses telles que les dossiers des patients, les dossiers médicaux et les applications de traitement de données sont essentiels aux opérations quotidiennes d'un centre de santé, qui dépendent de matériel pour lesquels l'alimentation est une préoccupation vitale, tels que les serveurs et les routeurs, pour fonctionner correctement.
Dans des conditions extrêmes, les centres de données du domaine de la santé ont besoin d'un système d'alimentation d'urgence robuste pour leur permettre de fonctionner sans interruption. En outre, ces centres de données consomment des quantités massives d'énergie et prennent en charge déjà de nombreuses transactions organisationnelles, et la capacité d'assurer que celles-ci sont aussi fiables et économes en énergie que possible devient primordiale.
Il faut aussi prendre en compte que les installations de soins de santé nécessitent une alimentation fiable pour faire fonctionner de nombreux dispositifs de soins médicaux essentiels. Les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM), les tomodensitomètres (TDM), les rayons X, les analyseurs de gaz, les ultrasons et l'imagerie sont tous des candidats potentiels pour l'installation d'ASI pour assurer leur performance opérationnelle. En outre, les systèmes avancés de diagnostic haut de gamme requièrent de gros systèmes ASI pour assurer une sauvegarde adéquate.
Compte tenu de tous ces systèmes interconnectés, une interruption de l'alimentation électrique à l'hôpital, même de quelques secondes, peut perturber des milliers d'opérations interdépendantes. En plus d'être une expérience choquante pour les patients, une interruption de l'alimentation dans un hôpital peut entraîner des dysfonctionnements de l'équipement, la corruption du système, des dommages matériels et la perte de données.
Le besoin pour des alimentations sans interruption (ASI) dans le domaine médical
Les systèmes de protection de l'alimentation dans les établissements médicaux ont des normes plus élevées que ceux des secteurs commercial et industriel. Delta offre un large éventail d'alimentations sans interruption (ASI) destinées à permettre aux organisations de protéger leurs systèmes et applications par le maintien d'un flux constant d'énergie, même dans des circonstances extrêmes. Une alimentation sans interruption est un appareil électrique qui offre une alimentation de secours même lorsque d'autres sources d'alimentation sont en panne. Ces dispositifs sont différents d'un groupe électrogène de secours ou d'un système d'alimentation auxiliaire par le fait que, même dans le cas d'une interruption de l'alimentation d'entrée, une ASI fournira une protection quasi instantanée, sous la forme d'énergie stockée dans les batteries.
Une ASI est essentielle dans le cas d'une panne de courant dans un hôpital ou une clinique de santé - un scénario de cauchemar pour les patients, les médecins et les familles. Dans la plupart des cas, une perte de puissance dans un hôpital pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour un certain nombre de patients qui dépendent du fonctionnement optimal de ces systèmes.
Les problèmes d'alimentation peuvent causer des problèmes de qualité d'image ou de fonctionnement des tomodensitomètres, par exemple. L'IRM est l'un des systèmes médicaux vitaux qui nécessitent une alimentation de haute qualité pour fonctionner et fournir une imagerie fiable et constante. Une panne de courant majeure dans un hôpital pourrait également exposer l'organisation et ses partenaires à un examen juridique. Des allégations de négligence et d'homicide délictuel pourraient entraîner des poursuites judiciaires coûteuses, paralysant l'ensemble de l'organisation.
Selon une étude réalisée par la Public Library Of Science, il a été constaté que les pannes d'électricité dans les hôpitaux ont eu une incidence sur la santé à différents niveaux, allant de la difficulté à recevoir des soins à maintenir les ressources disponibles. Les événements naturels extrêmes, comme les tempêtes de neige et de pluie, les tornades, les sécheresses et les ouragans sont la cause la plus fréquente des pannes d'électricité dans les hôpitaux. Les catastrophes naturelles telles que celles-ci ont été en constante augmentation ces dernières années partout dans le monde, selon The New England Journal of Medicine, sans aucun signe de ralentissement.
Cela crée une perspective d'avenir inquiétante pour les hôpitaux, qui sont censés fonctionner à plein rendement dans des conditions extrêmes. Etant donné que les hôpitaux et les cliniques dépendent de l'électricité pour fonctionner, le besoin de solutions d'alimentation robustes n'a jamais été aussi grand. Et quand l'alimentation est coupée, que ce soit en raison de tempêtes, de vagues de chaleur, de tornades ou d'autre chose, la santé de milliers de patients est mise en péril.
Les ASI de Delta servent de garantie essentielle contre de nombreux problèmes d'énergie potentiels, y compris les surtensions et les pics, les creux de tension, les pannes de courant totales et les différences de fréquence. En veillant à ce que les systèmes de votre centre de santé aient accès à une alimentation électrique stable, même pendant les pannes, vous pouvez considérablement réduire les coûts tout en continuant à maintenir le bon fonctionnement des opérations.
La solution ASI de Delta – Une alimentation robuste pour la continuité des soins de santé
Chaque dispositif médical a des caractéristiques de charge dynamique et des exigences de régulation de tension spécifiques qui doivent être prises en compte. L'équipe technique d'ASI de Delta doit être consultée afin d'assurer le dimensionnement approprié et la sélection de l'ASI qui convient à chaque type de système différent. Pour la plupart des équipements, il est préférable qu'un technicien en applications sur le terrain effectue une étude de la charge afin de bien comprendre les profils de charge et les spécifications de puissance. La solution ASI offerte doit être en mesure de prendre en charge une pointe de la demande et de répondre aux surcharges.
Le groupe Delta, en tant que leader de l'industrie dans les solutions de gestion de l'alimentation, offre des solutions d'ASI de secours complètes pour les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins de santé. Les produits de Delta offrent une fiabilité et une efficacité de haut niveau, ainsi que la gestion centrale à distance et une autonomie de batterie suffisante. Delta s'engage aussi à développer des technologies de pointe permettant d'améliorer le rendement énergétique de ses produits afin de promouvoir un développement durable.
Les capacités et l'expertise techniques de Delta sont bien reconnues et appréciées des leaders du domaine de la santé:
- Delta MCIS fournit à l'Académie russe des sciences médicales (RAMS) des systèmes de protection de l'alimentation
Delta MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions), en collaboration avec CJSC Tempest, son partenaire de distribution russe, a remporté un appel d'offres ouvert du ministère de la Santé et du Développement social de la Russie visant à fournir des solutions de protection d'alimentation à haute efficacité pour le Centre scientifique de la santé des enfants (NTSZD RAMS). CJSC Tempest a collaboré avec Delta pour remplacer les alimentations de salles de thérapie, de laboratoires et de compartiments frigorifiques en utilisants l'ASI Modulon NH-Plus 100 kVA et l'ASI Ultron DPS 200k VA toutes deux de Delta.
« Les ASI de Delta ont démontré une excellente stabilité, une fiabilité supérieure et un coût total de possession (CTP) hors pair après l'installation et la mise en service. Leur performance stable répond aux exigences en alimentation des dispositifs médicaux. Delta et CJSC Tempest ont fait preuve du plus grand professionnalisme pour ce projet. Nous nous réjouissons d'avoir conclu un partenariat à long terme avec eux. » L.N. Titov, Directeur adjoint du budget de construction d'immobilisations du centre de santé pour les enfants. - Delta fournit une ASI Modulon NH plus au Second Hôpital de l'Université de Lanzhou, en Chine
Le Second Hôpital de l'Université de Lanzhou offre des installations médicales, des premiers soins, la réadaptation, des soins de santé, l'éducation médicale et la recherche scientifique dans un grand hôpital à soins de santé intégrés. C'est également ici que se trouve l'Hôpital pour enfants de la province du Gansu et c'est un important institut pour Gansu et la région nord-ouest de la Chine. L'hôpital a lancé un projet pour améliorer et garantir le système d'alimentation en électricité de sa salle d'opération principale. Le Modulon série NH Plus de Delta, en vertu de sa marque exceptionnelle et des performances supérieures de ses produits a battu de nombreux concurrents et a été spécialement choisi par le Second Hôpital.