Liste des produits
Article Technique
LE MOTEUR DE LA COMPÉTITIVITÉ DANS LES CENTRES DE DONNÉES

Applications
● IT loads in datacenters
Les mégadonnées continuent d‘avoir un impact énorme sur de nombreuses industries offrant une variété d‘applications et de possibilities d‘affaires. L‘infrastructure du centre de données est l‘épine dorsale des operations commerciales dans cette nouvelle ère dynamique. Peu importe la taille d‘un centre de données - d‘un déploiement à une seule baie ou une seule salle informatique, aux centres de données de taille moyenne ou d‘entreprise/ de grande taille - l‘UPS joue un rôle crucial en tant que puissance de sauvegarde pour assurer le fonctionnement continu des charges informatiques critiques telles que les serveurs, les réseaux, le stockage, les communications et les autres dispositifs. Les applications informatiques critiques indispensables à la mission des entreprises modernes, telles que Enterprise Resource Planning (ERP), les serveursde messagerie, les serveurs Web et autres applications de serveurs, ont également besoin d‘une alimentation extrêmement fiable pour soutenir les opérations de façon continue 7/24/365.
Besoins des clients
● Disponibilité élevée
● Efficacité énergétique
● Evolutivité
À l‘ère des mégadonnées et de l‘Internet des objets (IdO), la croissance des données, l‘évolutivité de l‘infrastructure du centre de données et le coût de l‘énergie sont les trois principaux défis auxquels sont confrontés les responsables informatiques. L‘adaptabilité de l‘UPS et de l‘architecture du centre de données est la clé qui permet à une entreprise de maintenir sa compétitivité et de se positionner sur les débouchés commerciaux en temps opportun. La normalisation et la modularité sont les deux piliers de la construction d‘un centre de données idéal permettant de répondre à la demande croissante de données. S‘il est primordial pour votre activité de combiner disponibilité, rendement et possibilité d‘extension en function de vos besoins, l‘UPS modularisée avec une puissance plus élevée est idéale pour assurer la protection de la puissance et réduire le coût global de possession (TCO).
Solutions Delta
Delta offre une gamme complète d‘UPS pour protéger tous les centres de données, des plus grands aux plus petits. Les clients peuvent choisir des UPS adaptées à leurs besoins pour garantir un fonctionnement optimal et assurer leur compétitivité à long terme.
Armoire à serveurs |
![]() |
Petits à moyens centres de données L’UPS Modulon série DPH de 25 à 200 kW de Delta est une nouvelle génération d’UPS entièrement modulaires, remplaçables en fonctionnement et à haut rendement, avec une efficacité AC-AC allant jusqu’à 96 %. Les modules d’alimentation adaptables en fonctionnement permettent d’augmenter les capacities des centres de données sans coupure pour un horizon temporel de moyen terme à long terme. La conception ultra-compacte et le faible encombrement du modèle DPH 75 kW, avec piles intégrées et armoire de distribution de puissance montée en baie (RPDC), est la solution d’alimentation ultra-intégrée pour les petits centres de données. |
![]() |
Grands centres de données L’UPS triphasé autonome série Ultron NT et la série DPS de Delta sont disponibles de 20 à 4000 kVA (8 x 500 kVA en parallèle) afin de prendre en charge la demande de puissance élevée des grands centres de données. Alors que le coût de l’énergie devient un enjeu crucial pour les responsables informatiques et que les centres de données fonctionnent généralement à moins de 50 % de leur charge, la série Delta DPS offre une efficacité AC‑AC élevée de 95 %, même pour une charge légère de 30 %, afin d’obtenir d’importantes économies en coûts d’exploitation des centres de données. |
Delta offre des solutions UPS complètes permettant d'obtenir une disponibilité, une efficacité et une évolutivité élevées pour le secteur des centres de données. Nos capacités et expertise techniques sont largement reconnues par les leaders de l'industrie dans le secteur des centres de données, notamment:
- Un nouveau centre de données à Berlin, en Allemagne, a adopté des solutions de puissance et de refroidissement Delta
- Delta fournit des UPS à un centre de données de LG Electronics en Russie
- Le centre de données ‘vert’ pour la National United University de Taïwan
- Le centre de données du plus important opérateur de lignes fixes en Pologne
Delta offre des UPS et des solutions d'infrastructure de centre de données complètes pour répondre à un large éventail de centres de données