Liste des produits

  • Article Technique - Delta
  • Article Technique

     

    Les centres de données modulaires : Architecture du système et avantages

    Le centre de données modulaire indiqué ici est constitué d'un certain nombre de baies, onduleurs, armoires de distribution de puissance, bandeaux de prises, Solutions de refroidissement(In row) et d'autres équipements fournissant des fonctions de réseau, de câblage et de surveillance, fonctionnant de manière indépendante. Tous les composants du module sont préfabriqués et peuvent être démontés rapidement, transportés facilement, et réassemblés tout aussi rapidement sur site en vue de leur utilisation.

     

    Composition d'un centre de données modulaire

    Un centre de données modulaire comprend le système d'alimentation, le système de refroidissement, le système de baie, le système de câblage, le système de gestion intelligente, ainsi que le système de gestion et d'organisation du flux d'air.

    Centre de données modulaire Delta

    ▲Centre de données modulaire Delta

     

    Système de gestion de la puissance

    Le système de gestion de la puissance comprend le système d'alimentation sans interruption (distribution de puissance d'entrée/sortie, l’onduleur, l'armoire de distribution de puissance), bandeaux de prises pour la distribution de puissance dans les baies, le système de batterie, le système de mise à la terre, le système de protection de la distribution avec protection contre la foudre et les surtensions, ainsi que les disjoncteurs à différents niveaux, et la gestion du système. des systèmes de gestion de la puissance sont disponibles pour nos clients en courant alternatif AC et continue DC.


    Système de refroidissement

    Le système comprend tous les sous-systèmes requis pour la climatisation et le fonctionnement, notamment, d'un système de canalisation et de l'équipement de refroidissement à tous les niveaux de canalisations et de baies. Afin de répondre aux besoins en refroidissement des baies à haute densité et réduire le gaspillage énergétique de la réfrigération, il est possible d'utiliser les unités de refroidissement en ligne pour diffuser directement de l'air et diminuer les pertes d'air froid. La densité de chaque baie peut être augmentée à plus de 20 kW. Les unités de refroidissement peuvent être dotées d'un système de refroidissement à détente directe ou à eau réfrigérée.


    Système de baie

    La baie est le mécanisme de support et l'unité de distribution de l'équipement informatique. Elle offre un micro-environnement à l'équipement informatique, qui comprend la structure physique, l'élément porteur, l'installation et la compatibilité de l'équipement informatique, la gestion thermique (gestion de l'entrée, de la sortie et du flux d'air), la distribution de puissance (double alimentation, armoire de distribution de puissance pouvant être montée en baie), la gestion du câblage (câbles d'alimentation et de données) et autres.


    Système de câblage

    Tous les câbles de données et d'alimentation font partie de l'infrastructure du centre de données modulaire. Les méthodes de disposition et de gestion des câbles ont un effet direct sur la stabilité du système informatique. Comme le montre la pratique, la réparabilité et la maniabilité des câbles figurent parmi les difficultés rencontrées dans le centre de données en ce qui concerne leur disposition et leur gestion.


    Système de gestion intelligente

    Afin de garantir un fonctionnement fiable de tous les sous-systèmes au sein des centres de données modulaires, un système de surveillance automatisé doit être prévu pour contrôler et gérer les sous-systèmes. Les systèmes de gestion requis comprennent le système de gestion de l'équipement d'alimentation, le système de gestion du matériel réseau, le système de gestion de l'environnement, le système de sécurité, ainsi que d'autres systèmes matériels et logiciels de surveillance.


    Système de gestion et d'organisation du flux d'air

    Un système de refroidissement indépendant est utilisé dans le centre de données modulaire afin de répondre aux besoins en refroidissement dans toutes les zones. Les centres de données modulaires déploient des allées chaudes et froides et utilisent des unités de refroidissement en ligne. Des panneaux fermés sont montés dans l'espace de la baie au sein duquel aucun serveur n'est installé et 95 % d'air froid peuvent être directement fournis dans les allées froides, de manière à ce qu'il pénètre dans les baies du serveur. L'air chaud évacué par toutes les baies est aspiré par l'unité de refroidissement, ainsi il ne circule pas à l'avant de la baie. Le système de confinement à allée froide ou chaude du centre de données modulaire peut augmenter le taux d'utilisation de la climatisation pour économiser de l'énergie et réduire la consommation. Un ventilateur partiellement ouvert est monté sur le dessus du centre de données modulaire. Celui-ci offre un espace ouvert de plus de 60 % sur le dessus de l'allée froide. Un système d'extinction à gaz est installé dans le centre de données. En cas d'incendie, le ventilateur situé sur le dessus du canal froid s'ouvre partiellement et le capteur de la porte magnétique, situé sur la porte en verre à l'extrémité de l'allée froide, perd sa tension d'alimentation afin d'activer l'extinction de l'incendie. Le système interconnecté du centre de données modulaire pour la lutte contre l'incendie est contrôlé automatiquement et un signal d'état est envoyé au centre de protection incendie. Le ventilateur situé sur le dessus de l'allée froide est ensuite ouvert partiellement et automatiquement via un signal provenant du centre de protection incendie. Le système de gestion et d'organisation du flux d'air se compose du système de lanterneau, du système de porte latérale et du système de contrôle.

     

    Avantages des centres de données modulaires

    1. Moins d'erreurs humaines
      Les composants modulaires réduisent les erreurs humaines au sein du centre de données. Toutes les opérations, de l'assemblage des modules au dépannage du système, ainsi que la documentation et la formation, sont plus faciles et plus efficaces, garantissant les compétences des employés et empêchant la réalisation d'erreurs.

    2. Prévision des problèmes
      Les principes de travail et les programmes standardisés des centres de données modulaires, tels que les programmes de surveillance de l'équipement et de maintenance préventive, constituent un puissant mécanisme de défense contre des incidents « inattendus ».

    3. Meilleur rendement
      Le rendement est amélioré, dans la mesure où l'effet d'apprentissage se répand et est encouragé parmi les employés. Des employés plus avisés résolvent mieux les problèmes. Le fait de réduire les erreurs humaines permet de réduire également le temps requis pour la résolution des problèmes, notamment en termes de réponse aux appels sur les lignes directes pour un dépannage. Cela libère les ressources humaines, qui peuvent être employées de manière plus efficace.

    4. Avantages d'une production en série
      La standardisation de pièces et de processus rend la production en série de centres de données modulaires possible. La production en série présente des avantages en termes de diminution des coûts, qualité accrue, réparation facilitée et réduction des délais.

    5. Extensibilité des centres de données modulaires
      Un centre de données modulaire peut être déployé selon les besoins informatiques actuels et peut être étendu à l'avenir, le cas échéant. Le coût total d'acquisition est, par conséquent, considérablement réduit.

    6. Flexibilité du système modulaire
      Lorsqu'un centre de données modulaire est installé, mis à jour et reconfiguré, chaque composant, interface standard et structure complète permet un gain de temps et une réduction du coût.

    7. Réduction du temps de réparation des pannes
      Les caractéristiques en matière de flexibilité et de simplicité de raccordement du centre de données modulaire permettent la réalisation de nombreuses opérations en usine avant la livraison, notamment le pré-câblage de l'équipement de distribution, et après la livraison, telles que la réparation d'un module d'alimentation. Statistiquement, le taux d'échec des opérations réalisés en usine est bien inférieur à celui des opérations réalisées sur site. Par rapport à un module d'alimentation UPS réparé sur site, la probabilité qu'un module réparé en usine présente à nouveau une défaillance d'alimentation ou autre, ou qu'il ne puisse pas retrouver sa pleine capacité est des centaines de fois moins importante.

     

    Solutions de centres de données modulaires Delta

    Les solutions Delta incluent l'armoire de distribution de l'énergie, l'armoire de distribution de la puissance, l'armoire de la batterie, l'armoire réseau, le refroidissement en ligne, les composants de confinement des allées, le système de gestion de l'environnement, le contrôle d'accès, la surveillance vidéo, la base et le câblage interne. Elles sont planifiés comme suit:

    Nom Alimentation Baies Installation Refroidissement type Climatisation
    Centre de données modulaire
    de petites dimensions
    DC/AC 1-7 Sol, pont Air refroidi / Eau réfrigérée Refroidissement en ligne
    Centre de données modulaire
    de moyennes dimensions
    DC/AC 7-14 Sol, pont Air refroidi / Eau réfrigérée Refroidissement en ligne
    Centre de données modulaire
    de grandes dimensions
    DC/AC 14-28 Sol, pont Air refroidi / Eau réfrigérée Refroidissement en ligne

    Tableau 1 : Planification pour produits de centres de données modulaires Delta

     

    Avantages des solutions de centres de données modulaires Delta

    1. Les centres de données modulaires adoptent un système de câblage supérieur et la baie de câblage intérieure est montée sur le dessus des baies modulaires. La puissance à haute tension et la puissance à basse tension sont séparées.

    2. Les armoires de distribution de puissance fournissent l'alimentation des armoires réseau.
      Le bloc-batterie peut être installé dans la salle des batteries.

    3. Les centres de données modulaires sont contrôlés avec ou sans écran couleur tactile affecté à chaque module. Le chargement des informations a lieu via un écran tactile dans le premier cas, ou par DAM dans le deuxième cas.

    4. Les centres de données modulaires sont équipés de systèmes de protection contre la foudre de classe B et C.

    5. L'écran tactile (en option) affiche des informations sur l'armoire de distribution de puissance, le refroidissement de précision, les armoires de distribution de puissance, l'environnement dans les baies, les fuites d'eau, la température, l'humidité, la détection de fumée, l'état de la porte, et autres.

    6. Le système UPS et le refroidissement de précision sont de forme, de dimensions et de couleur identiques. Toutes les armoires sont dotées d'une structure à une seule pièce.

    7. Tous les systèmes UPS, de refroidissement de précision et de surveillance sont développés par Delta. Leurs technologies et savoir-faire sont regroupés au centre de R&D Delta.

    8. Les systèmes d'alimentation des centres de données modulaires de petites et de moyennes dimensions sont intégrés dans une armoire afin de garder de l'espace pour des périphériques informatiques clés.

    Les solutions Delta InfraSuite ont donné lieu à un projet de ville intelligente en Extrême-Orient : la construction d'un centre de données modulaire

    ▲Les solutions Delta InfraSuite ont donné lieu à un projet de ville intelligente en Extrême-Orient : la construction d'un centre de données modulaire.

    top