Liste des produits
Article Technique
Au-delà du PUE : le rôle de la gestion d’infrastructure DCIM dans les centres de données modernes
L’objectif du PUE de The Green Grid est de fournir une unité de mesure répétable. L’économie d’énergie est une activité durable et lorsque les entreprises parviennent à combiner la valeur du PUE avec leur cycle de mesures, d’analyses, de planification et d’actions, même les centres de données haute densité peuvent réaliser des économies d’énergie continues.
La mesure de l’efficacité des centres de données n’est pas le seul objectif du PUE
La première étape qui consiste à calculer le PUE permet de comprendre la situation de la consommation énergétique des centres de données, y compris:
- Le système énergétique avec UPS, la distribution d’énergie et les commutateurs, les batteries et la perte de distribution
- Les systèmes de climatisation à refroidisseur, les CRAC et CRAH, les pompes à eau, les tours de refroidissement et plus
- Les serveurs, les équipements de stockage, les équipements de réseau, et plus
- Les autres équipements divers tels que la charge d’éclairage, les systèmes de surveillance et d’accès et les systèmes incendie
Les emplacements de mesure de la consommation énergétique des équipements TI sont généralement répartis en trois catégories : sortie UPS, sortie PDU (unité de distribution d’énergie) et l’utilisation actuelle de l’énergie par les équipements TI. Ils servent de bases de mesure pour les utilisateurs et sont utilisés comme critères de comparaison pour évaluer l’efficacité énergétique.
Valeur PUE = Utilisation totale de l’énergie dans le centre de données / consommation d’énergie de l’équipement TI
La mesure de l’efficacité des centres de données n’est pas le seul objectif du PUE. Le PUE ne prend pas en compte, par exemple, le fait que les serveurs ont de longues durées de veille, ni la difficulté de détecter de nouveaux points chauds. Une augmentation de 1 °C dans un centre de données représente un risque inconnu. C’est pourquoi la gestion de l'infrastructure du centre de données (DCIM) est nécessaire. Le système DCIM aide les entreprises à gérer leur centre de données globalement, en particulier dans les environnements haute densité. Le DCIM aide l’équipe de gestion à réagir en temps réel, à prévoir et à réduire les temps d’arrêt.
Gestionnaire InfraSuite : Une solution logicielle globale
L’objectif de Delta InfraSuite Manager (DCIM) est d’augmenter la facilité de gestion du centre de données et de garantir les performances et la disponibilité des infrastructures de centres de données. D’une gestion fondamentale de l’infrastructure à la gestion des opérations de surveillance, Delta InfraSuite Manager offre une analyse de données pour l’aide à la décision. Les informations détaillées couvertes sont les baies, la distribution d’énergie, la climatisation précise, l’environnement et la sécurité.
Delta InfraSuite Manager offre des solutions DCIM totalement équipées de modules fonctionnels pour les centres de données de différentes tailles. Delta a lancé récemment de nouveaux modules fonctionnels exclusifs : Actif, Ordre de travail et Contrôle d’actif. Avec ces nouveaux modules, votre centre de données sera totalement habilité par Delta InfraSuite Manager.
Module Capacité:
Le module Capacité permet aux gestionnaires de centres de données d’améliorer les prévisions en utilisant des données détaillées sur l’espace requis pour les baies, le poids, le réseau, la puissance et la capacité de réfrigération dans le centre de données. Le module Capacité permet, par exemple, aux centres de données d’évaluer la consommation des ressources pour faciliter les prévisions et décisions sur les futures attributions et les lieux d’installation les plus adaptés pour les dispositifs TI.
Module Ordre de travail:
Le module Ordre de travail offre une plateforme personnalisable permettant aux utilisateurs de créer des modèles d’ordre de travail pour différents domaines de la gestion. L’administrateur peut paramétrer différentes variables telles que les noms, types, priorités, jalons, et rôles des tâches. Le module ne se contente pas de faciliter et d’intégrer le processus de gestion de modifications, mais il prolonge également le cycle de vie des activités des centres de données.
Module Contrôle d’actif:
Le module Contrôle d’actif de InfraSuite Manager est utilisé par le biais d’une application mobile facile d’emploi permettant au contrôleur d’effectuer de manière plus intelligente et efficace le processus de contrôle. Possibilité de créer des modèles personnalisables pour différents types d’actifs. Les utilisateurs peuvent télécharger dans InfraSuite Manager des photos des actifs contrôlés. Le système peut générer des codes QR uniques pour tous les actifs ce qui rend les tâches plus intuitives.
L’équipe R&D de Delta a également développé une application mobile DCIM en plus des dispositifs mobiles et des tendances BYOD (Bring Your Own Device ou Viens avec ton dispositif). Les utilisateurs n’ont qu’à se connecter à partir d’un navigateur sur leur tablette ou smartphone pour obtenir une vue d’ensemble complète du centre de données. En cas d’appel d’urgence, des alarmes en temps réel sont envoyées par e-mails, messages vocaux ou SMS pour une notification préalable. L’application Contrôle d’actif de Delta permet aux équipes de maintenance d’utiliser des dispositifs mobiles pour le suivi et pour l’approbation finale.
Pour en savoir plus, voir ici.