Liste des produits
Article Technique
Une mise en œuvre rapide de DCIM en vue d’optimiser l’exploitation de votre centre de données

Par quoi commence DCIM?
D’une manière générale, les raisons de la mise en œuvre de DCIM au sein d'un centre de données sont multiples : meilleure gestion des capacités, détection des problèmes susceptibles de limiter la disponibilité, réduction de la consommation énergétique, accroissement de l’utilisation des actifs et diminution des besoins du personnel sont tous les avantages pouvant être obtenus d’une mise en œuvre réussie de DCIM.
Toutefois, face à différents types d’obstacles, il convient souvent de commencer par la plus grande priorité, puis de poursuivre selon cette logique. Une solution DCIM peut traiter le point le plus critique ou l’opportunité la plus précieuse. Les solutions modulaires DCIM rendent ce type de mise en œuvre progressive possible. Après le déploiement du premier module, des modules subséquents peuvent être mis en place étape par étape.
▲ PUE Energy Monitoring
▲ Real-Time Power Consumption
Partenaire d'un distributeur DCIM expérimenté, qui répond à vos besoins hiérarchisés
Il peut s’avérer difficile d’évaluer la véracité des allégations d'un distributeur de logiciels. S’agissant d'une étape clé pour le succès d’une entreprise, le choix du distributeur doit être considéré très attentivement. Il convient d’accorder sa confiance à un distributeur jouissant d'une base financière solide et fort d’une longue expérience dans ses produits.
Delta InfraSuite Manager se classe parmi les solutions DCIM solutions vraiment complètes, conçues pour couvrir tous les besoins en gestion d'infrastructure d’une entreprise. InfraSuite Manager a été conçu avec une structure modulaire, comprenant sept modules, afin de faciliter la mise en œuvre et simplifier les mises à niveau ultérieures. Ci-après figurent trois sociétés relevant de différents secteurs ayant fait confiance à Delta.
Étude de cas client
Société de semi-conducteurs sans usine - Optimisation de l’exploitation du centre de données
Un cas d’utilisation typique pour une solution DCIM à part entière : L'une des sociétés leaders de semi-conducteurs sans usine à Taïwan, qui fabrique des produits de systèmes sur puce pour communications sans fil, HDTV, lecteurs DVD et Blu-ray, nécessitait une solution qui lui permettrait de contrôler tous les actifs du centre de données de cette nouvelle entreprise de taille moyenne. Cela incluait l’énergie, le refroidissement, l’accès aux portes, les mesures environnementales, les contrôleurs logiques et l’équipement informatique. L’efficacité énergétique du centre de données a également été identifiée comme une mesure critique que la société avait besoin de contrôler. Outre ces aspects énergétiques et environnementaux, des informations relatives aux actifs étaient également requises au sein de la même plate-forme.
Avec de tels besoins, les modules Operation Platform (Plate-forme d’exploitation), PUE Energy (Indicateur d’efficacité énergétique) et Asset (Actifs) d’InfraSuite Manager de Delta ont été installés, unissant ainsi les domaines traditionnellement séparés des installations et de l’informatique afin de créer un dépôt central d’informations pour une vision globale du centre de données. Un capteur de puissance virtuel a été créé afin de calculer l’énergie hydraulique du refroidisseur en kWh. La mise en œuvre de la nouvelle solution DCIM a permis de réduire considérablement le temps moyen de réparation (TMR), tout en accroissant la disponibilité et la durabilité du centre de données.
Tata Communications - Contrôle de la consommation énergétique
Tata est un opérateur mondial de centre de colocation avec huit sites, chacun disposant de quatre étages de deux salles chacun, pour 200 baies par salle. Par conséquent, disposer d'un dépôt central pour les données des actifs et de tableaux de bord complets en temps réel pour contrôler les appareils de l’équipement énergétique au sein du centre de données est essentiel à la mission. Tata nécessitait également de calculer la consommation énergétique (kWh) et la puissance en temps réel (kW) pour chaque baie.
Le fournisseur mondial de télécommunications a choisi d'installer les modules Operation Platform (Plate-forme d’exploitation), PUE Energy (Indicateur d’efficacité énergétique) et Asset (Actifs) d’InfraSuite Manager au sein de ses centres de données. Grâce à l’installation de cette solution DCIM complète de Delta, Tata a été en mesure de calculer la consommation d’énergie basée sur les baies louées par ses clients. Le système est désormais capable de générer des rapports individuels de consommation énergétique pour chaque client par baie, source d’alimentation et de façon globale. Tata possède maintenant les capacités visées, à savoir établir des rapports précis et effectuer des contrôles.
Centre de données Bytesnet - Agir avec le calcul de l’efficacité énergétique
Bytesnet est un fournisseur régional de solutions de centres de données d’avant-garde, notamment des services de mise en réseau, hébergement et colocation, ainsi que des services de cloud, situé à Groningue et à Rotterdam. Bytesnet s’est engagé sur la voie de la gestion de l’infrastructure du centre de données en se concentrant dans un premier temps sur son infrastructure énergétique. Le fournisseur souhaitait être en mesure de calculer l’efficacité énergétique de l’ensemble de son centre de données et d’utiliser cette information pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les coûts.
Grâce à l’installation d’InfraSuite Manager et de ses modules Operation Platform (Plate-forme d’exploitation) et PUE Energy (Indicateur d’efficacité énergétique), Bytesnet a été en mesure d'intégrer avec succès un certain nombre de différents dispositifs (indépendants du fournisseur) dans la gestion en temps réel de son centre de données. Le système étant doté d’une interface flexible et ergonomique, le personnel jouit désormais d'une simplicité d’utilisation exceptionnelle lors du contrôle des opérations quotidiennes du centre de données. Les données relatives à l’efficacité énergétique offrent des informations exploitables, que Bytesnet utilise afin d’optimiser l’efficacité et réduire les frais d’exploitation. Avec des informations en temps réel sur les charges critiques du système de refroidissement et des données issues des systèmes UPS, capteurs de puissance, et bien d’autres, le fournisseur est désormais en mesure de préserver également la disponibilité.
Synthèse des avantages de DCIM
Les centres de données utilisant DCIM pour accroître leur visibilité et comprendre leurs besoins réels en matière de capacités seront en mesure de réduire considérablement ce temps d’arrêt coûteux. DCIM peut aussi aider une société approchant les limites des capacités de son centre de données à tirer le maximum de l’énergie disponible et potentiellement à reporter d’importantes dépenses en immobilisations pour l’acquisition de nouveaux équipements.
Les exemples qui précèdent témoignent du fait qu’InfraSuite Manager peut gérer les besoins en gestion d’infrastructure de tout type de société, des petits fournisseurs d’hébergements aux leaders mondiaux des marchés de la colocation et des télécommunications. En outre, la solution DCIM de Delta permet de résoudre les problèmes des centres de données et de fournir un rapide retour sur investissement dans une multitude d’autres scénarios et secteurs.
Outlook
La synergie d'une mise en œuvre de DCIM ne peut être atteinte que lorsqu’une vision globale du centre de données, incluant des informations relatives à l’environnement, à l’énergie et aux capacités, est possible. À ce stade, les sociétés sont en mesure de planifier leurs capacités. Cette étape est fondamentale pour le succès d'une entreprise. Dans le même temps, des investissements conséquents inutiles dans de nouveaux centres de données représentent un risque financier. La majorité des opérateurs de centres de données s’en sont rendu compte : les motifs d'un déploiement d’une solution DCIM sont bien trop nombreux pour être ignorés.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de commencer à identifier les mesures à effet rapide de votre société, puis la voie courte vers un retour sur investissement grâce à une suite DCIM à la fois modulaire et complète. Contactez Delta dès aujourd'hui pour une consultation gratuite afin de vous orienter vers une gestion stratégique de votre centre de données, selon une approche progressive et modulaire.