Delta Electronics présente son nouveau système d'alimentation sans interruption monophasée ASI au centre de distribution Akmola

La majorité des entreprises et organisations dans la région Akmola, principale région industrielle du Kazakhsan est connectée au réseau de distribution d'électricité AREK. Une nouvelle station a été récemment mise en opération avec des équipements qui demandent une protection continue contre les pannes d'alimentation. La station exigeait des sources universelles et interchangeables qui fourniraient une alimentation électrique garantie à différents types d'équipement allant des panneaux de commande aux serveurs et la commande automatisée d'électricité et les systèmes de mesurage.
Spektr RS a proposé de mettre en place le système d'alimentation sans interruption monophasée ASI de la série RT de Delta Electronics avec une heure de temps de sauvegarde. Quatre ASI avec neuf blocs d'accumulateur raccordés ont été installés. L'unité permet d'assurer l'opération ininterrompue des applications cruciales. « Notre société de gestion du réseau électrique fournit de l'électricité à des dizaines de milliers de personnes ici et la fiabilité est un facteur clé sur lequel nous nous concentrons » a précisé Alexander Kovalenko, ingénieur chef chez AREK. « La grande qualité des équipements, la perspective d'une alimentation immédiate et la possibilité d'élargir le système ASI dans le futur sont les avantages qui nous ont attiré chez Delta Electronics ».
« Malheureusement personne n'est à l'abri des pannes d'alimentation, mais ceci ne veut pas dire que les stations d'équipements sensibles doivent en pâtir ni même, en fin de compte, les consommateurs » a commenté Mikhail Grebennikov, directeur de UPS and Data Center Solutions chez Delta Electronics. « Les ASI de Delta satisfont entièrement les besoins de AREK et seront en mesure d'assurer une alimentation de qualité ».
Le système d'alimentation sans interruption monophasée ASI Delta série RT avec conversion double en ligne représente une architecture compacte innovante, un facteur de puissance de sortie élevé et une faible distorsion harmonique du courant d'entrée. Des modules d'accumulateurs supplémentaires sont disponibles pour utilisation partagée de manière à réduire les coûts avec deux unités fonctionnant en parallèle.