Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta construit un centre de données 'vert' pour la National United University de Taïwan

La National United University (NUU) est située dans le centre de Taïwan et compte plus de 8 000 étudiants. C'est une université intégrée qui recouvre à la fois l'éducation et la recherche. Trois campus, occupant une superficie totale de 120 ha, ont été planifiés. NUU souhaite devenir une université 'verte' et un modèle d'établissement d'enseignement contribuant à la réduction du gaz à effet de serre. Afin d'être conforme à la politique de réduction d'énergie du gouvernement et d'établir un exemple de centre de données 'vert' dans les universités, NUU a décidé de collaborer avec Delta pour la construction d'un centre de données neuf, au 6e étage du bâtiment de la bibliothèque sur le campus 2. L'objectif est d'atteindre une amélioration importante de l'indicateur d'efficacité énergétique actuel (PUE) de 2,99 (mesuré par le ministère de l'éducation pour un nombre sélectionné d'universités nationales) et d'atteindre un PUE moyen de 1,6, le rapprochant ainsi de l'indice 1,43 de niveau d'or.
Le centre de données NUU comprend une salle principale de serveur, une salle de co-location, des installations de sécurité pour 8 salles de classe avec ordinateurs, un système de commande des installations de données pour l'ensemble du campus et une dorsale Internet à fibres optiques. Les solutions centre de données InfraSuite à haut rendement énergétique de Delta agissent en qualité de gardien de ces installations cruciales. L'ensemble des solutions centre de données Delta comprennent:
- 2 modules d'alimentation sans coupure (UPS) NH Plus 100K
- 2 armoires de distribution de puissance 125 kVA
- 12 RowCool 29kW
- Confinement d'allée chaude
- 54 baies modulaires 23"
- 1 système de gestion du centre de données Delta DCiM (InfraSuite Manager)
L'aile chaude et l'aile froide de l'ancien centre de données de l'université NUU n'étaient pas bien séparées, ce qui entraînait un mélange d'air chaud et froid important et une température d'air entrant instable pour les baies du serveur. Ceci a entraîné de nombreux cas de surchauffe et la fermeture d'équipements et une consommation excessive d'énergie par le système de refroidissement. Le nouveau centre de données a amélioré l'efficacité de refroidissement en séparant l'aile chaude de l'aile froide et a éliminé le problème de mélange d'air. Delta RowCool solutions ont été également installées entre les baies de serveur pour un refroidissement efficace en dirigeant de l'air froid vers les sources de chaleur et réduisant les gaspillages de puissance. La conception des baies de serveur modulaires de Delta inclut également un taux élevé de perforation de plus de 70 % pour optimiser la dissipation de chaleur. En outre, les solutions Delta RowCool sont équipées d'une commande de vitesse du ventilateur qui règle automatiquement la vitesse du ventilateur selon le pourcentage de charge, fournissant ainsi un autre aspect d'optimisation PUE pour le centre de données NUU.
Delta InfraSuite Datacenter Solutions est le moteur puissant qui a permis au centre de données 'vert' de l'université NUU de répondre à la demande du gouvernement d'économiser l'énergie et de réduire les émissions de CO2. Delta se démarque encore une fois comme le meilleur partenaire pour fournir des solutions écologiques aux centres de données dans les établissements d'enseignement du pays.