La série Delta Ultron NT assure le fonctionnement continu de la ligne de transport ferroviaire à grande vitesse Beijing-Tianjin en Chine

Les Alimentations Sans Interruption (ASI) qui assurent le fonctionnement continu des centres de contrôle ferroviaire sont de la plus haute importance pour les compagnies ferroviaires, et ces dernières exigent donc des ASI de très haute qualité. La première ligne de transport ferroviaire interurbain à grande vitesse de Chine, Beijing-Tianjin, a choisi la solution ASI de Delta pour son nouveau projet de salle de contrôle. Delta a installé deux jeux d'ASI Ultron NT série 20 KVA avec jeux de batterie partagés pour mettre en place un modèle de redondance qui a permis de réduire le coût de possession total (TCO) du client. La solution ASI de Delta s'accompagne de la gestion intelligente de l'ASI qui surveille non seulement l'état de la batterie, mais permet également un accès à distance EPO pour une fiabilité accrue du système. Grâce à ses solutions ASI très fiables, intelligentes et entièrement intégrées, Delta est parvenu à remporter le marché ASI pour le projet de salle de contrôle de la ligne de transport ferroviaire à grande vitesse Beijing-Tianjin, et l'entreprise continue à soutenir les opérations cruciales propres à la mission de ses clients ferroviaires.
Demande d’offre |