Le centre de données dynamique modulaire de Delta offre une prise en charge complète du centre de contrôle de l'énergie et de l'alimentation de l'aéroport Pékin-Capitale

Compte tenu des exigences strictes de sécurité du centre de contrôle de l'énergie et de l'alimentation de l'aéroport, et de la rapide croissance du volume de données prévue dans les prochaines années, Delta a fourni des solutions plus fiables et évolutives pour la conception du centre de contrôle et de l'infrastructure de la salle de serveurs. La nouvelle salle de serveurs adopte le centre de données dynamique modulaire de Delta, comprenant notamment : un Asystème ASI modulaire de la série DPH de 200 kVA, quatre solutions d'air de précision de 37 kVA, un système de gestion de l'infrastructure du centre de données (DCIM) et d'autres produits. Toutes les unités utilisées sont des produits normalisés et conformes aux spécifications générales de l'industrie. Lors de la planification et de la conception de la salle de serveurs, Delta tient compte des caractéristiques des différentes unités d'équipement électriques, comme les ventilateurs d'évacuation, les ventilateurs à air froid, l'éclairage d'urgence, l'emplacement des portes et des fenêtres dans la salle, etc. Afin de simplifier la configuration des circuits dans la salle de serveurs et d'améliorer la sécurité, les circuits logiques contrôlant ces dispositifs électriques ont été directement construits sur les armoires de distribution de puissance et les armoires de réseau. Dans le même temps, les supports de batterie ont été conçus en fonction de la situation réelle de la salle de serveurs, permettent ainsi de gagner de l'espace dans la pièce. Nous augmentons l'investissement envers les clients en effectuant des recherches plus détaillées.
Le système ASI modulaire de la série DPH utilisé dans le centre de données dynamique modulaire offre non seulement une fiabilité renforcée, d'excellentes performances et une haute efficacité générale, comme nous l'avons constaté avec d'autres systèmes d'alimentation sans interruption Delta, mais également une conception (N+X) tolérante aux pannes. Grâce au mécanisme de contrôle intégré, la redondance offerte par les modules d'alimentation est automatiquement gérée. Pour garantir le fonctionnement continu de l'ASI, le contrôle tolérant aux pannes permet au système de se synchroniser et de basculer automatiquement vers le module de secours en cas de panne du module d'alimentation. Il est important de mentionner que la fonction de branchement à chaud du système permet à l'utilisateur de remplacer et d'ajouter des composants et modules essentiels, ce qui améliore la maintenance du système ASI et réduit ainsi la durée moyenne de réparation (MTTR) à presque zéro. Il est ainsi possible d'atteindre le temps de fonctionnement nominal le plus élevé et la meilleure disponibilité du centre de données possible. La facilité de maintenance a également impressionné de nombreux opérateurs de centres de données.
L'unité de distribution de puissance (PDU) du centre de données dynamique modulaire est compacte, d'une hauteur de seulement 5 U. Elle est intégrée à un ASI modulaire de 19 pouces. L'interface homme-machine et l'interface de communication sont combinées. Outre un gain d'espace supplémentaire, elle peut également être intégrée à une armoire supplémentaire et ainsi grandement améliorer l'utilisation de l'espace dans la salle de serveurs. Lors de l'exploitation du centre de données, le système de gestion de l'infrastructure du centre de données (DCIM) peut fournir une vue complète et unifiée de l'ensemble de l'infrastructure informatique (machines virtuelles, serveurs, baies, etc.) et de l'environnement du site (alimentation, système de refroidissement, milieu, etc.). Pour gérer les opérations essentielles du centre de données, le système DCIM regroupe les aspects matériel et logiciel sur une plateforme unique. Il peut transmettre des informations détaillées au personnel de gestion de la salle de serveurs afin de développer des plans appropriés et de prévoir les futurs besoins du centre de données. La zone surveillée comprend : la surveillance de l'environnement, le système d'alimentation, le système de refroidissement, le système de sécurité, la gestion des actifs, la gestion des rapports, l'analyse des données et l'intégration informatique.
Par rapport à la salle de serveurs traditionnelle, le nouveau centre de données de Capital Airport Power & Energy Co., Ltd. offre une capacité d'évolution à la demande et peut ainsi être amélioré à mesure que les besoins augmentent. La consommation d'énergie de la salle de serveurs est considérablement réduite ; celle-ci est donc plus respectueuse de l'environnement et plus efficace d'un point de vue énergétique. Le centre de données modulaire se distingue radicalement des anciens centres qui regroupent l'ensemble du système : tous les composants du centre de données modulaire ont une apparence cohérente et une taille uniformisée, en faisant ainsi une solution modulable très appréciée de ses utilisateurs.