Les systèmes UPS Delta NH alimentent les transports en commun des plus grandes villes du monde
.gif)
Dans leur processus décisionnel, les autorités en charge des transports en commun ont pris en compte non seulement la sécurité, mais également les facteurs environnementaux. Deux plans sur lesquels Delta a su se distinguer. Les équipements de télécommunications des centres de contrôle, des stations et des dépôts ont tous été reliés à un système UPS en ligne Delta et à des batteries ne nécessitant aucun entretien.
Le système UPS Delta NH est le leader du marché en matière d'efficacité énergétique. "Nous nous sommes focalisés sur la minimisation des cycles de charge et de décharge des batteries afin d'augmenter leur durée de vie et d'économiser de l'énergie. Le mode ECO est un bon exemple : dans ce mode, l'alimentation est fournie par les batteries seules si les variations du réseau électrique dépassent la marge autorisée ou si une coupure se produit. De cette façon, il est possible d'atteindre un taux d'efficacité globale de 97,5 %," explique Dennis Lin, Directeur R&D chez Delta.
"Les raisons qui nous ont poussés à choisir Delta sont les caractéristiques techniques et la grande efficacité de ses produits, leur impact environnemental, ainsi que l'expérience de Delta en termes de métropolitains," explique M. Chang, Directeur des opérations du métropolitain de Shanghai. "La technologie de contrôle numérique, la conception modulaire, la redondance sans cartes de connexion supplémentaires, le facteur de puissance élevé, les faibles harmoniques de courant d'entrée et la technologie de gestion avancée des batteries ont pesé dans notre décision," poursuit-il.
"Tous ces éléments nous confèrent la fiabilité supérieure qu'exige notre activité. Un autre avantage de ce système est sa souplesse d'évolution en termes de capacité. Bien entendu, le facteur de puissance élevé et les faibles harmoniques de courant d'entrée impliquent des exigences réduites en termes de capacité des générateurs, de câblage, de fusibles et de rupteurs, ce qui se traduit par des coûts moins élevés," conclut M. Chang.
Les métropolitains des villes de Hangzhou, Shenyang et Chengdu seront mis en service dans un futur proche. Delta a d'ores et déjà été choisie comme partenaire pour la sécurisation de leurs systèmes d'alimentation.
Demande d’offre |