PRODUCT LIST
델타, 중국의 선도적인 대체 에너지 업체에 신에너지 개발을 돕기 위한 UPS 지원을 제공하다

신에너지 기업의 에너지 저장 시스템을 위해 선택된 UPS는 델타의 N시리즈1-3kVA 의 저용량 UPS 시스템이다. N 시리즈 UPS는 최신의 기술로 제작되었으며, 특히 다양한 분야의 주요 장비 응용을 겨냥하며 우수하고 안정적인 전력 사용 환경을 제공한다. 에너지 저장 시스템, 특히 태양열과 바람에 의해 작동하는 새로운 마이크로그리드 시스템에 대한 활발한 대규모 홍보가 중국 정부에 의해 전력망이 닿지 못하는 외진 지역과 섬들에 진행되었다. 이러한 지리적 환경에서는 신뢰도가 높은 UPS 시스템은 에너지 저장 시스템의 중요한 요소가 되었다.
델타의 N 시리즈 1-3kVA UPS는 온라인 이중 변환 구조를 사용하며 안정적이고 신뢰할 수 있는 사인파 전력을 공급하는 단상 UPS이다. 출력 역률은 0.9에 달하며 최대 종합 효율성이 93%이다. 이는 사용자 및 기업이 안전하고 보장된 전력을 사용하게 하며, 운영 비용을 낮출 수도 있다. 델타의 매니지먼트 소프트웨어와 더불어 N 시리즈1-3kVA 의 스마트 매니지먼트와 커뮤니케이션 기능은 사용자들이 원격 감시와 관리를 보다 쉽게 할 수 있게 한다. 뿐만 아니라 이 시리즈의 완벽한 배터리 관리 기능은 배터리 수명을 증가시키고 배터리 성능을 증가시킨다.
델타 N 시리즈 1-3kVA UPS의 특장점인 높은 신뢰성, 높은 가용성, 에너지 절감 및 스마트 메니지먼트로 이 신에너지 회사의 종합 품질 검사와 성능 검사를 쉽게 통과하였다. 뿐만 아니라 델타는 전압 방식과 전압주파수의 수동 변환에 대한 사용자의 요구 사항을 충족시키기 위해 에너지 저장 시스템의 디자인적 요구사항에 따른 최적의 설정을 제공한다. 델타의 N 시리즈 1-3kVA UPS는 중국만을 위한 것이 아니다. 이 UPS 는 다른 세계 규격의 그리드 환경에 적용될 수도 있으며, 이 신에너지 기업에 세계 규격 제품을 제공하기 때문에 에너지 저장 시스템에 대한 최고의 선택이 된다.