PRODUCT LIST
Delta UPS가 인도 유수의 석유 및 가스 회사를 보호하다

이 회사는 인도의 탄화수소 분야의 전설로 기록되고 있습니다. 여러 서버, 네트워크 백업 시스템 및 다양한 장치들을 지속적으로 가동함으로써 고객에 대한 중단 없는 서비스를 제공하는 것이 필수적입니다. 그 모든 IT 시설은 운영 효율과 신뢰성 모두를 개선하는 솔루션에 영향을 받습니다. 여기엔 깨끗한 전력의 중단 없는 공급과 오늘날의 고밀도 서버 룸의 증가하는 부하를 관리할 수 있는 능력이 포함됩니다. 이 같은 필요를 충족하기 위해 Delta는 고객들에게 모든 수준에서 완전한 전력 보호 솔루션을 제공합니다.
Delta의 UPS Ultron NT 320kVA, Amplon J 11kVA, RT 10kVA, RT 5kVA, R 3kVA가 Assam주의 Sevasagar와 Gujarat주의 Ankleshwar 그리고 Chennai시 등 회사의 여러 현장에 설치되었으며, Delta는 이들 장소에 대한 완전한 정비 서비스를 수행했습니다. 서버 룸에 설치된 Amplon Series UPS는 회사가 원하는 ECO 모드 효율을 96%까지 올릴 수 있었습니다.
석유 및 가스 부문과 같이, 정부 및 전자정부(e-governance)는 임무 수행에 필수적인 물리적 인프라에 대해 투자를 하고 있습니다. 정부는 전력 부문을 고도로 지속 가능한 경제적 성장 목표 달성을 위한 핵심 분야로 파악했습니다.
Delta는 이 프로젝트를 위해 성공적으로 UPS를 설치했습니다. Delta는 정부 부문에 고 신뢰도 및 비용-효율적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 이 프로젝트를 수행을 위한 첫 번째 제공자로 선정되는 것에 대해 고무되어 있습니다. Delta의 장비는 시스템이 지속적으로 가동 상태와 운영 생산성을 유지하도록 보장합니다.
Delta의 UPS가 설치되어 있으면, 고객은 보유 장비의 완전성에 대해 걱정하지 않고 필수적인 서비스 제공에 집중할 수 있습니다. Delta는 산업 및 정부의 경쟁력을 제고하는 전력 부분에 일익을 담당하는 것에 대해 자부심을 갖고 있습니다.