PRODUCT LIST
델타UPS 솔루션, 모로코의 주요 텔레콤 기업에게 전력을 공급

모로코의 한 일류 텔레콤 기업은 자사의 데이터센터에서 전력 공급과 같은 문제를 겪으면서 중요한 변화의 길목에 서게 되었다. 이 회사는 다운타임 발생의 위험 없이 기존 데이터센터를 새로운 UPS로 업그레이드할 필요가 있었다. 중요 부하의 전력공급 실패에 따른 다운타임의 비용은 매우 높았으며, 분당 4,000 ~ 6,000 달러이거나 이보다 더 높을 수도 있었다. 이 회사는 자사의 데이터센터를 위해 가능한 한 가장 높은 전력 가용성을 확보하기 위해서는 새로운 UPS가 장애에 대응하는 “fault-tolerant” 기능과 페일세이프 설계를 갖춤으로써 시스템의 신뢰성을 보장하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있었다. 또한 이 회사는 새로 도입되는 UPS가 이중화를 위해 다른 구성을 취할 수 있는 유연성을 제공해야 하며 전력 가용성도 전반적으로 더욱 향상시켜야 한다는 점을 충분히 알고 있었다.
델타는 모로칸(Moroccan) 통신사와 협력하여 UPS 교체 과정 내내 중단 없는 전력 공급을 보장하면서도 정상적인 운영 조건에서 안정적이고 깨끗한 전력을 공급할 수 있는 통합형 UPS 솔루션을 설치하였다. 델타가 설치한 이 모듈형 UPS 솔루션은 시스템의 운영을 중단시키는 일 없이 공급 전력을 유지할 수 있었다. 델타의 모듈형 DPH 시리즈 UPS를 사용하면 빠른 교체와 무정전 전원공급이 가능할 뿐만 아니라, 기존 데이터센터에 비해 윤영비를 30% 감소시킬 수 있으므로, 모로칸 텔레콤은 데이터센터의 전체 수명주기를 연장할 수 있다.
Delta EMEA의 시니어 디렉터이자 총괄 매니저인 모타즈 알 마니(Motaz Al Maani)는 다음과 같이 말하였다. “델타 모듈형 UPS 솔루션은 오랫동안 추가 전력을 공급할 수 있을 뿐만 아니라, 전압 드리프트, 서지, 고주파 간섭, 그리고 그 밖의 모든 종류의 전력 이상과 드리프트로부터 주요 시스템에 공급되는 전력을 보호함으로써, 데이터 손실과 부품 손상으로부터 고객의 중요한 컴퓨터 부품을 보호한다. 델타의 모듈형 UPS는 취약한 환경 속에서도 안정적인 전력 공급을 유지하여 미션-크리티컬 애플리케이션을 보호할 수 있도록 설계되었으며, 그 결과 비용이 크게 감소하고 운영 효율이 크게 향상된다.”
▲ 델타는 모로칸 통신사와 협력하여 무정전전원공급을 보장할 뿐만 아니라 정상적인 운영 조건 하에서 안정적이고 깨끗한 전력을 공급할 수 있는 통합형 UPS 솔루션을 설치하였다.