PRODUCT LIST
예카테린부르크의 이세트 타워에 UPS를 제공하는 델타전자
예카테린부르크 시의 미래 비즈니스 지구 내에서 보안시스템과 그 외 “스마트 건물”의 다른 서비스들의 결함안전을 보장하기 위해 이 회사의 UPS 기기가 사용되었다.

52 층 높이의 프리미엄 아파트 빌딩인 이세트 타워는 러시아에서 가장 높은 건물 중 하나이고 예카테린부르크에서는 가장 높은 건물이다. 이 마천루는 예카테린부르크-시티라고 불리는 비즈니스 지구에 속해 있다. 이세트 타워만의 고유한 특징으로는 온도조절 기능을 수행하고 비디오 카메라로부터 데이터를 수신하는 데 도움을 주는 ‘스마트 건물’ 시스템이 모든 시설들에 장착되어 있다는 점이다. 이세트 타워는 시공업체인 UGKM-홀딩에 의해서 완공되었으며 현재 잘 운영되고 있다.
이 프로젝트의 주요 목표는 “스마트 건물”의 보안 시스템에 대한 무정전 전원공급을 보장하는 것이었다. 이를 위해서 스펙트르 RS의 전문가들은 델타전자가 제작한 사용전류 120 kVA의 3상 모둘론 NH 플러스 UPS 기기 6개를 선택했다. 이 UPS의 모듈 아키텍처는 손쉬운 유지관리와 높은 확장성을 보장해준다. 평행 N+X 가외성 구성이 이 기기를 신뢰할 수 있고 보편적으로 사용할 수 있게 해준다. 모둘론 NH 플러스의 또 다른 고유한 요소는 매우 적은 회복시간이다. 앞으로 클라이언트는 이 시스템을 400%로 확장할 계획이다.
스텍트르 RS의 영업부서 팀장인 파벨 나가예프(Pavel Nagayev )는 다음과 같이 언급했다. “우리는 대규모 시설에 대한 무정전 전원공급을 제공하고자 하는 목적에 대해 막중한 책임을 느꼈습니다. 우리는 거주자들의 생명과 건강이 보안 시스템의 정확하고 신뢰할 수 있는 작동에 의해 좌우될 수 있으며 “스마트 건물” 시스템의 효율수준이 사람들이 느끼는 편안함의 수준을 결정할 것이라는 점을 깨달았습니다. 이러한 목적을 달성하기 위해서 우리는 뛰어난 결함안전을 지닌 델타전자의 NH+ UPS를 선택했습니다. 또한 이 회사는 프리미엄급 솔루션을 생산하지만 최적의 가격대비 품질을 제공합니다. 또 다른 중요한 점은 이 회사가 프로젝트 시행의 모든 단계들에서 클라이언트들에게 높은 품질의 유지관리 서비스를 제공한다는 사실입니다. 또한 우리는 모스크바에 위치한 자체 훈련센터와 이 지역의 외부 세미나를 통해서 델타전자가 파트너들과 클라이언트들을 위해 정기적으로 개최하는 훈련 세션에서 우리가 받은 정보의 도움으로 이 솔루션을 시행하는 데 있어서 최대한의 효과에 도달할 수 있었습니다.”