PRODUCT LIST
Delta NT UPS 및 Chang Chun Petrochemical, 중국 북동부의 석유화학 산업을 위한 길을 마련하다

석유화학 산업은 고온, 고압, 인화성 및 폭발 위험에 노출되는 특징이 있습니다. 중요 장비의 제어 계기에 대한 전원이 갑자기 손실되면 부상이나 심각한 환경오염 그리고 막대한 경제적 손실로 이어질 수 있습니다. 이는 석유화학 산업이 UPS 제품에 대해 큰 수요가 있고 제품 품질을 위해 많은 요건을 갖고 있는 이유가 됩니다.
Chang Chun Petrochemical은 탁월한 제품 품질로 인해 다른 많은 경쟁자들을 제치고 Delta의 NT 시리즈 UPS를 선택했습니다. NT 시리즈는 온라인 이중-변환 구조를 모든 고온, 고압 작업 환경에 적용하면서, 산업용 환경에 대해 우수한 보호를 제공하는 장점을 갖추고 있습니다. NT 시리즈는 다양한 범위의 입력 전압을 허용하고, 빠른 재충전을 통한 방전 연장 지원, 그리고 발전기에 대한 완벽한 보완수단을 제공합니다. 먼지 필터를 갖추고 있어서, NT 시리즈는 거친 조건에서도 안전하게 작동할 수 있어서 부상을 방지하고 정전으로 인한 경제적 손실을 방지할 수 있습니다.
동시에, 높은 신뢰도와 사용이 쉬운 통합 솔루션은 물론 Delta Greentech (China)의 전문적이고 완전한 적기 서비스가 Chang Chun Petrochemical이 그 전력망과 관련한 여러 문제들을 해결하는데 도움을 줍니다. 이는 사용자 부하의 안전 및 신뢰도를 보장하며, 사용자에게 매우 긍정적인 인상과 평판을 심어줍니다. 장기적인 협력으로 Delta는 Chang Chun Petrochemical 의 신뢰와 허가를 얻었습니다.
Chang Chun Petrochemical 의 DCS 및 ESD 시스템에 나타난 Delta NT 시리즈 UPS 제품들은 Delta가 미래에 석유화학 산업으로 확장하는데 대한 초석이 될 것입니다. Delta는 의심에 여지 없이 Delta Group의 탄탄한 기술적 전문성과 다년간 구축해온 우수한 평판으로 인해 향후 훨씬 많은 개발 기회들을 확보할 것입니다.