PRODUCT LIST
Delta Electronics, 벨라루스 공화국의 대형 미디어 사업자에UPS 솔루션을 공급

RUE BRTBC는 벨라루스 공화국 및 해외에 텔레비전 및 라디오 프로그램을 방송하는 방송 기업이다. 현재 BRTBC는 벨라루스의 텔레콤 기업인 RUE Beltelekom의 일부이다.
자동화된 라디오-텔레비전 방송국을 위한 무정전 전원 공급을 보장하는 것을 목적으로 하는 전력 인프라 재건 사업의 일환으로, 이 회사는 새로운 UPS 장치를 설치하기로 결정하였다. 이러한 과업을 완수하기 위하여, EMELT COM과 Tempesto-Bel 의 전문가들은 Delta Electronics가 생산한 시스템을 사용하기로 선택하였다: 이 시스템은 Ultron 제품군의 두 가지 UPS, 30kV 전력 용량의HPH 시리즈, 그리고 배터리 캐비닛으로 구성된 네 개의 세트였다. 이 장치는 벨라루스 공화국의 네 지역에 각각 설치되었다.
“Delta Electronics가 우리의 클라이언트를 위하여 만든 시스템을 선택할 때, 결정적인 요소는 바로 장비의 신뢰성과 연중 무휴 24/7 지원 서비스가 제공되는지의 여부였으며, 이러한 서비스는 당사의 최고의 전문가들이 제공하는 것이다.”라고 Tempesto-Bel 사의 영업 전문가인 알렉산더 무라쉬코 (Alexander Murashko)는 말한다. “Delta Electronics는 최적의 가격과 뛰어난 성능이 입증된 효과적인 프리미엄-클래스 솔루션의 공급업체로서 자리매김하였다. 예를 들어, BRTB는 2012년 이래로 20kVA의 전력 용량을 가진 Ultron 제품군 H 시리즈의 UPS 장치를 15 세트 설치하여 운용하고 있으며, 2015년부터는 30 kVA 용량의 HPH 시리즈의 다른 시스템을 두 개 더 운용하고 있다.”
이중 전력 변환 기능을 갖춘 컨버전 Ultron 제품군 HPH 시리즈의 온라인 UPS는 3% 미만의 낮은 입력 고조파 왜곡률 (iTHD)과 AC-AC 변환 모드에서 96%이며 ECO 모드에서 99%에 달하는 높은 운영 효율성이 특징이다. 넓은 입력 전압 범위 덕분에 UPS는 불안정한 전력 네트워크에서 작동될 수 있으며 배터리 충전의 필요성이 감소되므로, 장치의 사용 수명이 길어진다. 또한 UPS 블록을 위한 배터리의 개수를 유연하게 선택할 수 있기 때문에, 고객이 배터리에 소비하는 비용을 감소시키는데 도움이 될 수 있다. 그뿐만 아니라 3-상 UPS는 UPS 점검을 실시하는 동안 무정전 전력 부하를 제공하는 기계적 내장 바이패스를 사용하여 유지보수 시간을 감소시킬 수 있다. 이 모든 기능을 사용하면 클라이언트의 유지보수 비용을 크게 감소시킬 수 있을 것이다.
▲ 델타 Ultron HPH 시리즈 UPS, 20/30/40 kVA