PRODUCT LIST
Delta UPS, 러시아 TNK-BP의 Tyumen 사업소를 보호하다

이 시스템 구축 과업은 TNK-BP의 의뢰에 의한 것이었습니다. TNK-BP는 엘리베이터, 공조기, 환기, 조명, 화재 경보 시스템, 비디오 감시 시스템, 오피스 네트워크 및 데이터센터 등 전체 사업 센터 인프라에 대한 무정전 전원공급장치를 요구했습니다. 빡빡한 예산에 따라 설정된 요구 사양들에는 3MW, N+1 병렬 이중화와 정전 5분 내에 오프라인으로 작동할 수 있는 능력이 포함되었습니다.
Spektr PC의 프로젝트 엔지니어, 서비스 기술자 및 매니저들로 구성된 팀이 함께 이 프로젝트를 개발 및 설계했습니다. 이 전문가 팀은 시스템의 안정적 작동을 위해 고객이 설정한 주요 과업들을 수행했으며, 우선 건물의 설계와 그 기술 매개변수들을 완전하게 분석했습니다.
에너지 감사가 수행되었고 그 결과 프로젝트의 두 가지 주요 변화들을 고려했습니다. 첫 번째 변화는 설계된 시스템의 예상 용량 증가였고, 두 번째 변화는 장비를 15층에서 5층으로 이동시키는 것과 관련이 있었습니다. 장비의 무게 증가로 인해 엔지니어들은 시스템을 5층으로 옮기도록 주장했습니다. 이 변화는 건물 안전 규정에 따르고 시스템의 긴 사용 수명을 보장했습니다.
주문형 설계 장비는 병렬로 작동하는 Delta의 200kVA UPS 7개로 이뤄진 클러스터 3개로 구성됩니다. 시스템의 전력 출력은 3.2MW입니다. 각 클러스터는 N+1 이중화 구조를 특징으로 하는데, 이는 유닛 하나가 고장일 때도 시스템이 매끄럽게 작동한다는 것을 의미합니다. 계약 시작일로부터 2개월 내에, 팀은 1차 분석을 수행하고, 시스템을 재설계하며, 대안 솔루션을 찾아서 시스템을 인도 및 설치할 수 있었습니다.
Delta Electronics의 공식 판매자인 Spektr PC의 프로젝트 리더인 Galia Sitdikova는 "본 프로젝트에서는, 러시아와 CIS에서 이런 복잡한 프로젝트는 거의 수행되지 않았기 때문에, 개척자가 된 기분을 느낄 수 있었습니다. 우리는 국가에서 작동할 수 있도록 맞춤형으로 설계된 솔루션을 찾았습니다. 이는 엄격한 요건과 마감시한 내에서 가격, 전력 및 신뢰도 사이에 최적의 균형을 얻을 수 있도록 해 주었습니다. 물론 이는 Delta Electronics의 파트너들과의 긴밀한 협력 없이는 불가능했을 것입니다. 이들의 솔루션은 프로젝트의 필요를 충족하는 시장에서 유일한 것이었습니다" 라고 말했습니다.