PRODUCT LIST
델타, 러시아 디지털 기업 컨소시엄 실험 실증 센터에 인프라솔루션을 설치하다

실험 실증 센터는 2015년 LANIT-Ural의 전문가들에 의해 세워졌다. 이는 수입 의존적인 솔루션의 전시나 실험과 시범 사업를 위한 방위 산업체들과의 협업을 위한 플랫폼이다. 이 센터는 고객 기업의 기존 IT 인프라를 개조하거나 시범 시행 프로젝트를 실시하기 위한 전형적인 정보 시스템의 요소들을 입증하고 시험하는 것을 가능케 한다.
실험 실증 센터에서 델타가 진행한 이 프로젝트는 서버 하드웨어와 실증 센터의 장비의 순조로운 작동, 그리고 서버 냉각의 유지를 보장하는 것을 목표로 삼았다. 공급사를 선택할 때, 고객은 가성비 등 여러 한계를 따져 보았고, 중요한 요소 중 하나는 델타가 신뢰도가 높은 솔루션을 제공하는 훌륭한 러시아의 지역 업체였다는 것이다.
델타는 실험 실증 센터를 위해 3상의 Ultron HPH 시리즈 UPS, 일렬의 정밀쿨링인 RowCool 35kW, 42U 모듈러 랙, 전원 분배 장치, SNMP등을 포함한 종합적인 솔루션을 제안하였다.
솔루션은 델타의 설치지원과 감독과 함께 LANIT-Ural 전문가들에 의해 시행되었다. 설치는 2주 내로 완료되었다.
LANIT-Ural의 마케팅 관리자 Inna Smolik은 "실험 실증 센터는 방위 산업체들과의 협업을 위해 고안되었다. 따라서 시설의 서버 인프라, 특히 정밀쿨링과 UPS의 품질에 대한 엄격한 요구사항이 필요하였다. 최상의 보호와 성능을 보장하는 것이 필요했다. 결국, 이것이 수행된 계산의 정확성에 간접적인 영향을 줄 것이기 때문이다. 우리는 적합한 공급사를 정할 때, 델타의 솔루션은 우리의 기대와 수입 대체 규칙을 충족시켰기 때문에 델타를 선택하였다. 현재 델타의 설비는 이미 설치되었으며 센터의 서버실에서 성공적으로 작동하고 있다."고 말했다.