PRODUCT LIST
델타 Ultron DPS 시리즈 UPS가 러시아의 IMAQLIQ데이터센터를 보호하다

IMAQLIQ는 고객들에게 폭넓은 서비스를 제공한다. 특히 서버룸과 데이터 센터의 전기통신 기기를 대여해주며, 콜로케이션을 처리한다. IMAQLIQ는 데이터 센터 인증기관인 Uptime Institute의 Tier III의 보안 레벨 요구사항을 모두 충족시킨다.
데이터 센터의 콜로케이션 서비스는 무정전 전원공급에 대한 보장을 전제로 한다. 고객의 증가와 새로운 기기의 설치로 인해 IMAQLIQ는 자사 설비에 새로운 UPS를 배치해야 했다. 이를 위해 IMAQLIQ 경영진은 무정전 전원장치 공급자인 Tempesto를 동원하였다. Tempesto의 전문가들은 델타 일렉트로닉스의 솔루션을 채택하였다. 높은 신뢰성이 결정적인 요인이 되었다. 이 솔루션은 200kVA의 용량을 갖춘 두 개의 Ultron DPS 시리즈 UPS로 구성되어있다.
3상2중 변환 DPS 시리즈 UPS는 시장을 선도하는 AC-AC 효율성과 높은 입력 파워펙터를 보장한다. N+X 리던던시는 시스템의 안정성에 기여하고, 넓은 입력 전력 범위는 UPS가 매우 불안정한 전력망에서도 작동하도록 한다. 뿐만 아니라, 지능적인 팬 속도 조절 장치는 과열을 방지하며, 팬 시스템 전체의 안정성 역시 팬 리던던시를 통해 증가하였다.
IMAQLIQ의 상업이사 Victor Opopol은 "우리의 데이터 센터는 고객들에게 24시간, 365일 동안 중단 없이 서비스를 제공한다. 우리는 또한 고객들의 장비에 무정전 전원 공급을 보장하는 데에 집중한다. 이것이 우리의 데이터 센터를 위해 믿을 수 있는 고품질의 UPS를 선택하는 가장 중요한 이유이다. 우리는 모든 조건을 충족시키고 시장에서 검증된 평가를 가진 델타 일렉트로닉스의 솔루션을 선택하였다. 우리는 발전 할수록 델타 일렉트로닉스의 UPS를 더 설치하려고 계획 중이다."라고 하였다.