PRODUCT LIST
Delta Electronics, 상트페테르부르크에 있는 Miran 데이터센터를 위한 맞춤형 토털 솔루션 개발

전력 및 열 관리 솔루션의 선두주자인 Delta Electronics가 러시아 북부 지역에서 가장 큰 데이터센터 중 하나인 Miran Company의 데이터센터용 토털 전력 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 Delta Ultron HPH 시리즈 UPS 120 kVA, 정밀 냉각 시스템, PDU(전원 분배 장치), 모니터링 장치 및 서버랙 등으로 구성됩니다.
Miran은 기업용 데이터센터 장비 설치, 가상 및 전용 서버, 모듈형 데이터센터, 전화 연결 및 인터넷 액세스 등과 같은 폭넓은 서비스를 제공합니다. Miran의 고객사 명단에는 다수의 중소 기업을 비롯해 유수의 러시아 대기업 및 다국적 기업들이 포함되며, Miran의 신뢰성과 효율성은 PCI-DSS 국제 인증을 통해 입증되었습니다.
모든 조직은 자체 서버가 제대로 운영되어야 효율적으로 조직을 운영하며 경제적인 성과도 거둘 수 있습니다. Miran이 기업 데이터센터의 설비가 중단되지 않게 보장하는 솔루션에 특별히 공을 들이는 이유도 이 때문입니다. 이런 솔루션이 중요한 이유는 일부 서비스(예: 서버 및 통신 시스템의 배치)의 경우 연중 무휴 24시간 내내 전력과 냉난방이 중단되지 않고 지속되는 것을 전제로 하고 있기 때문입니다.
Miran의 고객사 중 하나로 대형 매스미디어 업계를 대표하는 한 기업은 두 개의20 kVA 랙을 매우 촉박한 기간 내에 설치해야 했습니다. 가장 합리적인 전력 분배를 보장하기 위해 각 랙 내부에 PDU를 설치할 필요가 있었는데, 결국 이 고객사는 이를 해결할 역량을 갖춘 Delta Electronics의 PDU 장치 4개를 선택해서 성공적으로 설치를 완료했습니다. 게다가 추후에 시스템에 7개의 PDU를 더 추가하기로 결정했습니다.
Delta의 PDU는 자체 모니터링 시스템을 이용하여 전력 네트워크에 IT 설비를 안정적으로 연결하도록 지원하므로 데이터센터의 효율성을 개선합니다. 또한 Zero-U 기술을 채용하여 랙 내부의 필요 공간을 절약합니다.
Miran은 추후 서버 호스팅용 신사업 라인도 새로 구축할 계획입니다. Miran은 원래 600 mm 너비의 랙을 설치할 계획이었으나 나중에 비표준 치수를 가진 고밀도 서버를 사용할 필요가 있었기 때문에 Delta의 800mm 너비의 랙을 사용하기로 결정했습니다. 모듈형 랙은 사용 공간이 더 늘어났으며 열이 천공을 통해 효과적으로 방출되는 이점을 갖고 있습니다. 분리 가능한 후면부 설계는 줄 지은 랙 공간 사이의 통로가 더 좁아지게 만들어 기술적인 유지보수 작업을 수월하게 해줍니다.
또한 추가적으로 서버의 열을 효과적으로 방출할 수 있게 해주는 Delta의 열 방식의 정밀(in-row precision) 냉각 시스템인 RowCool 시리즈가 데이터센터에 설치되었습니다. Miran은 35kW의 냉각 용량을 갖춘 습도 조절(Humidity Control) 장치가 설치된 RowCool 공랭식 모델을 선택했습니다. 이 솔루션의 특징은 실내외기가 결합되어 있어 낮은 전력 비용으로 높은 전력 효율성을 발휘할 수 있다는 것입니다. 또한 냉각 용량이 커서 냉각 장비 추가와 관련된 비용을 절감할 수 있고, 크기가 작아 데이터센터에서 차지하는 공간을 줄일 수 있습니다.
올해 중반까지 Miran 서비스의 수요는 여러 차례 증가했기 때문에 Miran은 고용량의 산업 시스템을 도입할 필요가 있었습니다. 데이터센터에 필요한 열 방출 및 냉각 시스템을 제공하기 위해 Miran은 120 kVA 용량을 갖춘 Delta의 삼상 Ultron 제품군인 HPH 시리즈 UPS를 선택했습니다.
이 온라인 이중 변환 UPS는 높은 AC-AC 효율을 보장하며 출력 역률은 1과 같습니다. N+X 리던던시는 시스템의 안정성을 높여주고, 입력 전압 범위도 폭넓게 제공해 시스템이 매우 불안정한 품질의 전력을 가진 네트워크에 효과적으로 대응하게 해줍니다. 그 결과 배터리를 사용할 기회가 줄어들게 해 제품 수명이 연장됩니다. 보조 전력의 리던던시 설계와 팬도 전체 시스템이 보다 안정적으로 유지되게 해줍니다.
Miran의 수석 엔지니어인 Vitaliy Nikolayev은 이렇게 설명합니다. "Miran의 목표는 연중 무휴로 24시간 내내 완벽하게 고객을 지원 하고, 데이터센터가 중단 없이 효과적으로 운영되도록 보장하는 것입니다. 이 때문에 항상 깐깐하게 장비 공급업체를 선정합니다. Miran은 지속적으로 최첨단 기술과 모델을 연구/개발합니다. Delta Electronics의 제품을 여러 번 사용해 봤는데, 매번 올바른 선택을 했다고 느낍니다. Delta Electronics를 선택하는 결정적인 이유는 Delta Electronics제품이 기본적으로 높은 품질을 보장하며, 전문지원팀이 신속하고, 효율적으로 작업을 수행할 수 있게 해주어 작업 만족도가 매번 높게 나타나기 때문입니다. 그래서 Miran은 앞으로도 Delta Electronics와 제휴를 지속해 나갈 예정입니다."
다음 단계로 Miran은 120 kVA의 작동 용량을 갖춘 Ultron 제품군 HPH 시리즈 UPS를 하나 더 도입하여 IT 랙 공간을 확장할 계획입니다.