PRODUCT LIST
델타의 무정전 전원공급장치(UPS), 발트3국에서 수행된 그리너지 데이터 센터스의 핵심 프로젝트에 기여

발트3국에서 가장 큰 규모의 데이터센터를 구축
그리너지 데이터 센터스(Greenergy Data Centers)는 지난 2020 년에 텔레콤 및 기술 책임자인 울라르 이약수(Üllar Jaaksoo)가 설립한 회사이며, 당시 에스토니아는 (그리고 동유럽과 중유럽의 대부분은) 여전히 지속 가능하고 신뢰성 높은 전용 데이터센터가 부족한 상황이었다. 이러한 상황을 타개하기 위하여 그리너지는 고객의 자산을 안전하게 보호하기 위한 여러 단계의 보안 시스템과 이중화 냉각 및 전력 시스템을 갖춘 탈린 시설을 완성하였다. 그 결과로서 건설된 14,500 m2 면적의 31.5 MW급 시설은 코로케이션과 프라이빗 스위트 고객을 위하여 신뢰성 높은 서비스를 제공하고 있다. 이 데이터센터는 3SI(Three Seas Initiative)의 일부분으로서 앞으로 발트3국 내 전자상거래 및 디지털 라이프의 발전에 기여할 것이다.
이 프로젝트의 모든 니즈를 충족시킬 수 있는 공급업체를 찾다
탈린 시설의 프라이빗 스위트(private suite)는 각각 자체적인 UPS를 포함하고 있으며, 이것은 이 데이터 센터만의 독특한 특징이다. 그리너지 데이터 센터스는 개별적인 UPS를 통해 각각의 스위트에 전력을 공급함으로써, 케이블 전력 손실을 낮추고 전력 문제의 발생 위험성을 더 낮추면서 전기 소비에 대한 투명한 정보를 고객에게 제공할 수 있다. 그 결과 각각의 룸은 대규모 데이터센터 내의 미니 데이터센터를 효과적으로 대표할 수 있다. 또한, 4,000만 유로 규모의 시설에 (예를 들면 냉각 시스템이나 기타 시스템을 위하여) 필요한 UPS 유닛의 추가를 고려하여, 이 공급업체는 모듈형 UPS를 비롯한 다양한 솔루션을 공급해야 했다. 그리너지 데이터 센터스가 고려한 모든 UPS 브랜드에 요구되는 기본 조건은 모듈성, 확장성, 신뢰성, 그리고 최신 기술의 사용이다.
모든 요구조건을 충족시킬 수 있는 폭넓은 포트폴리오
그리너지 데이터 센터스는 델타 일렉트로닉스와 DC 솔루션즈 에스토니아에게 신규 데이터센터를 발주하였다. 이 회사는 주로 데이터센터와 오피스에 특수 솔루션을 공급하는 사업에 주력한다. 델타는 저렴한 총소유비용(TCO)으로 1kVA부터 500 kVA까지 다양한 종류의 UPS를 제안하였기 때문에, 델타가 제안한 UPS 모델은 이 새로운 데이터센터의 용도에 따른 요구조건에 딱 맞는 것이었다. 또한, 델타 UPS 솔루션리 탁월한 성능을 가지고 있다는 점도 결정에 큰 영향을 미쳤다. 그뿐만 아니라 델타는 더욱 뛰어난 유연성을 요구하는 이 프로젝트에 적합한 최고의 모듈형 전원공급장치를 제안하였다.
그리너지 데이터센터가 이 거래를 체결하기로 결정하는 데 큰 영향을 미친 또다른 요소는 독일 조스트(Soest)에 위치한 델타 시범 사이트를 방문한 것이었다. 이 시범 사이트에서 고객들은 DHP 500 kW와 같은 델타의UPS 시스템을 실제로 점검해볼 수 있으며, 이 시스템은 이후에 탈린에서 사용될 주요 장비 중 하나가 되었다.
델타는 고객의 요구사항을 충족시킬 수 있도록 다양한 UPS를 공급한다.
- Modulon DPH 500 kVA 시스템은 시설의 코로케이션 고객들에게 무정전 전원을 공급한다.
- Modulon DPH 300 kVA 시스템은 탈린 데이터센터의 프라이빗 스위트에서 사용된다.
- Ultron HPH 20/30/40 kVA 시스템은 non-IT 장비의 테크니컬 UPS의 역할을 하며, 냉각 시스템에 신뢰성 높은 전력을 제공한다.
- Modulon DPH 120 kVA 는 오피스 시설에 설치되었으며, DPH 80 kVA 는 보조 유닛으로서 설치되었다.
- Amplon RT 3 kVA UPS 는 특수한 용도로 사용된다.
어려운 시기임에도 불구하고 원활한 프로젝트 진행
DC 솔루션즈 에스토니아(DC Solutions Estonia)는 설계와 엔지니어링 자문을 수행하고, 솔루션을 정의하고, 설치와 장비 가동(시운전)을 수행하였다. 새로운 건설 과정에 흔히 수반하는 상호의존성 문제 외에도 팬데믹으로 인한 일정 수립의 문제는 DC 솔루션즈에 상당한 수준의 유연성을 요구하였다. 이와 같은 어려움에도 불구하고 이 프로젝트는 원활히 진행되었다.
물론 이처럼 큰 규모의 시설을 설치하고 가동하는 과정에서 약간의 문제가 발생하는 것은 피할 수 없다. 슬로바키아에 기반을 둔 델타 팀은 배터리 교체가 필요하거나 그 밖의 문제가 발생한 경우에 클라이언트와 파트너에게 신속하고 유용한 기술적 지원을 제공하였다. 현재 탈린의 모든 시스템은 정해진 규격대로 가동되고 있다.
그리너지 데이터 센터스의 최고개발책임자(CDO)인 커트 에버트(Kert Evert)는 “우리는 안전하고 신뢰할 수 있으며 에너지 효율적인 데이터센터를 탈린에 건설하였으며, 그 규모는 이 지역에서 가장 크다. 모듈형 UPS 솔루션은 꼭 필요한 것이었으며, 델타의 장비들은 우리가 요구하는 모든 조건을 충족시켰다. 델타 및 DC 솔루션즈 에스토니아와의 훌륭한 협력 관계 덕분에 우리는 가동시간과 신뢰성을 극대화할 수 있다”고 말했다.
DC 솔루션즈 에스토니아의 CEO인 마르구스 시니사르(Margus Sinisaar)에게 한계는 없다: “이 데이터센터 프로젝트는 우리가 델타와 함께 한다면 큰 일을 해낼 수 있다는 증거이다. 하지만 오랫동안 델타와 함께 일한 우리에게 이것은 그리 놀라운 일이 아니다. 때때로 그들이 마치 내 마음을 읽는 것 같이 느껴진다. 한 번은 어떤 종류의 제품을 델타에서 출시했으면 좋겠다고 생각한 적이 있었는데, 1 년 후에 정말로 이러한 제품이 실제로 출시된 적도 있다. 심지어 나는 이러한 제품을 요청할 시간조차도 없었으나, 델타는 이미 그것을 공급하고 있었다.”
델타 솔루션즈 핀란드(Delta Solutions Finland)의 세일즈 매니저인 페르티 리포넨(Pertti Lipponen)의 이야기도 이 비즈니스 관계에 대한 시니사르의 견해와 일치하였다. “우리는 에스토니아를 위한 이 기념비적 프로젝트에 참여하여 크게 고무되었다. 신규 데이터센터 프로젝트에 항상 수반하는 의존성 문제에 대해 이야기하자면, 항상 유연한 태도를 취하는 것과 의지할 수 있는 파트너와 함께 일하는 것이 중요하다. DC 솔루션즈 에스토니아와 함께 한 모든 경험은 훌륭한 것이었으며, 이번 프로젝트에서 그들과 함께 한 것은 모든 관계자들에게 성공적인 결정이었다.”