PRODUCT LIST
벨라루스의 Systemniye Tekhnologii, JLLC 데이터센터에 UPS 솔루션을 제공하는 델타전자

델타전자는 시장분석업체인 테크나비오가 발행한 글로벌 데이터센터 전기시장 2016-2020 보고서에 따르면 데이터센터 UPS 솔루션의 Top 7 제공업체 중 하나로 등록되었다.
Systemniye Tekhnologii는 1998년에 민스크에서 설립되었다. 이 업체는 벨라루스의 재무, 뱅킹, 산업 기업들을 위한 복합적인 IT 솔루션을 제공하는 최고의 업체 중 하나이며 이 회사의 고객들은 주로 벨라루스의 은행들과 거대 산업체들이다.
Systemniye Tekhnologii는 특정 시점에서 신뢰도가 높은 전원공급으로 데이터센터를 개선하고자 결정했다. 이 회사의 클라이언트는 모듈 시스템을 요구했지만 재원이 부족했다. Systemniye Tekhnologii는 델타의 유통업체인 템페스토 벨 측에 이러한 문제를 해결해 달라고 요청했다. 이에 대해 델타가 제공한 솔루션은 20 kVA의 정격출력과 공유 배터리 블록을 지니고 있는 울트론 HPH 시리즈 UPS이다. 델타가 경쟁업체과 차별화되는 주된 이유는 높은 에너지 효율과 최고의 서비스 지원, 솔루션 전체에 대한 우수한 가격대비 품질을 제공한다는 점이다.
템페스토 벨(델타의 유통업체)의 수석판매 전문가인 알렉산더 무라시코는 이에 대해 다음과 같이 언급했다. “델타전자의 여러 가지 이점들 중에서 우리는 장비의 신뢰성과 연중 내내 제공되는 서비스 지원의 높은 품질, 완벽한 가격대비 품질을 강조했습니다. 결과적으로 클라이언트는 여러 차례의 갑작스러운 정전을 완화해주는 검증된 필수 로드에 대한 신뢰도 높은 전원공급을 받을 수 있었습니다.”
델타전자 HPH 시리즈 UPS는 AC-AC 모드에서 96%(그리고 에코 모드에서는 99%)에 도달하는 동급 최고의 전력 효율을 제공한다. 또한 델타전자는 높은 입력 역률(>0.99)을 지니고 있으며 폭넓은 입력전압 범위를 통해서 UPS는 불안정한 전력 네트워크에서도 작동할 수 있다. 이러한 시스템은 최대한 신뢰도와 안전한 전원공급을 필요로 하는 소규모의 데이터센터와 그 외 많은 책임을 지닌 애플리케이션을 위해 설계되었다.
앞으로 Systemniye Tekhnologii, JLLC은 새로운 데이터센터에서도 델타전자 UPS 솔루션을 시행할 계획이다.