Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta aide le premier fabricant mondial de matériel informatique à concevoir l'un des centres de données les plus efficaces pour la KLU en Inde
![](/media/images/other/ss--education-2.jpg)
La KLU avait besoin de solutions pour concevoir un centre de données d'env. 50 mètres carrés dans l'Andhra Pradesh, en Inde. La KLU a sélectionné l'offre du premier fabricant mondial de matériel informatique pour concevoir son centre de données. Le premier fabricant mondial de matériel informatique, en association avec Delta, a proposé à la KLU le système de gestion d'environnement Delta InfraSuite et des ASI modulaires, afin de créer un centre de données moins énergivore et plus rentable.
Le secteur des centres de données est en train d'évoluer fortement en Inde. Les demandes s'orientant de plus en plus vers les performances et les capacités, l'importance du coût et de l'efficacité énergétique ne cesse de croître. Il y a une recherche de solutions combinant efficacité, fiabilité et coûts. Suite à la demande de la KLU, le premier fabricant mondial de matériel informatique devait réduire le coût de sa solution pour remporter l'appel d'offres devant d'autres intégrateurs de systèmes.
Delta a proposé sa solution de système de surveillance de l'environnement (SSE) afin de remplacer facilement et de manière économique un système de gestion technique de bâtiment (GTB). L'efficacité énergétique dans un centre de données est d'une importance critique et Delta a sélectionné les technologies les plus efficaces qui soient. Grâce à de nouvelles solutions, Delta peut contrôler en continu le niveau de consommation énergétique du centre de données.
Le SSE de Delta inclut l'EnviroProbe et l'EnviroStation pour surveiller les données environnementales du centre, telles que la température et l'humidité, et pour émettre des alarmes en cas d'incendie, d'apparition de fumée ou d'accès de personnes non autorisées. L'EnviroProbe est doté d'un écran LCD rétro éclairé pour surveiller la température et l'humidité pour une seule enceinte, et il offre 4 entrées contact libre pour surveiller d'autres dispositifs environnementaux. Un EnviroStation intégré à des EnviroProbes peut surveiller la température d'un centre de données et divers équipements critiques via un RS485 avec protocole Modbus, puis envoyer les données à un service de gestion central via un réseau. Le logiciel de gestion InsightPower de Delta permet de traiter rapidement toutes les données en provenance des interfaces graphiques du centre de données ainsi que les historiques, pour une gestion plus efficace. Ce SSE offre une solution alternative à la GBT économique pour les petits centres de données.
Le Modulon NH Plus et les ASI DPH de Delta sont la solution idéale pour les centres de données de taille moyenne exigeants en termes d'efficacité et de disponibilité avec un coût total de possession bas. Le NH Plus et le DPH sont des ASI modulaires conçues pour offrir une grande fiabilité. Le concept de module échangeable à chaud réduit quasiment à zéro le délai moyen de réparation, pour offrir une disponibilité maximale des serveurs de centres de données critiques. Le DPH est capable de délivrer une efficacité opérationnelle CA-CA de 95 % avec une charge légère de 30 % et de 96 % avec une charge à partir de 50 %, ce qui permet d'économiser sur les factures d'électricité et d'améliorer le PUE. Le Modulon NH Plus et le DPH sont évolutifs et extensibles afin de maîtriser l'investissement initial et de prendre en charge le développement de l'activité.
La solution de centre de données InfraSuite de Delta est idéale pour faire des économies d'énergie, réduire l'impact environnemental et réduire les coûts. Pour les clients, elle amène des économies de dépenses sur l'équipement informatique. Le Modulon NH Plus, les ASI DPH et le système de surveillance de l'environnement (SSE) ont rendu la solution du premier fabricant mondial de matériel informatique la plus rentable du marché. Les ASI modulaires accroissent la disponibilité et garantissent un délai de réparation moyen nul pour l'infrastructure critique et le SSE permet une surveillance complète de l'environnement du centre de données grâce à un équipement tiers, tel que des détecteurs de fumée, des wattmètres et des conditionneurs d'air de précision, pour garantir un fonctionnement sûr 365 jours par an.
Delta est fier de son expertise lui permettant de proposer InfraSuite, sa solution de classe mondiale pour les centres de données. La solution Delta InfraSuite est une solution verte déjà adoptée par des centres de données partout dans le monde qui a été bien accueillie par les clients. La mise en œuvre réussie des solutions pour centres de données InfraSuite à la KLU constitue une étape supplémentaire dans le renforcement de la popularité des produits Delta auprès des clients et dans l'établissement d'une base solide pour l'expansion de l'entreprise sur le marché.