Delta InfraSuite est le moteur de la compétitivité de l'éducation supérieure à Taïwan

Un centre de données seul peut représenter jusqu'à 70 % de la consommation électrique d'un bâtiment et coûter cher chaque mois. Pour traiter le problème de consommation électrique abusive de son centre de données, une université taïwanaise a collaboré avec Delta sur une série de projets d'amélioration de « Centres de données écologiques ». Cela comprenait la construction d'allées distinctes pour l'air chaud et l'air froid, d'un système ASI modulaire de grande taille, et d'un système de gestion énergétique intégré.
Demande d’offre |