Liste des produits
Climatisation
Les centres de données modernes ont implémenté un modèle de haute densité, principalement basé sur des serveurs lames pour optimiser l'utilisation de l'espace et s'adapter à l'évolution rapide des nouveaux équipements IT. Ce modèle requiert une alimentation en courant de densité plus élevée et engendre des problèmes plus importants de dissipation de la chaleur, sachant qu'une consommation de puissance accrue pour l'air conditionné peut représenter 45 % du total des dépenses en électricité d'un centre de données. Quand on a cela à l'esprit, la dissipation de la chaleur et les dépenses en électricité se révèlent être des indices de comparaison importants pour mesurer les frais d'exploitation des centres de données.En tant que fabricant mondial leader de ventilateurs et spécialiste en gestion de l'énergie, Delta Electronics était très bien placé pour développer les solutions de climatisation de précision Delta InfraSuite afin de répondre aux besoins des centres de données modernes. Le laboratoire Delta qui réalise des mesures d'enthalpie sur les systèmes de climatisation de précision vérifie la fiabilité et les performances de la ventilation au cours du développement technique et du processus de conception afin de garantir un niveau de performance optimal du produit.

As the power density increases in modern data centers, traditional precision air conditioning fails to provide complete cooling for the following situations: Load variations for peak and off-peak period, high power density, uneven heat distribution...
Plus

As the power density increases in modern data centers, traditional precision cooling fails to provide complete cooling for the following situations: Load variations for peak and off-peak period, high power density, uneven heat distribution...
Plus

RowCool for effective heat removal in data centers. As power density increases in modern data centers, traditional precision cooling fails to provide complete cooling for the following situations: Load variations for peak and off-peak periods...
Plus
Demande d’offre |