Rosmorport instala sistemas de alimentación ininterrumpida de Delta Electronics

Aparte de las numerosas instalaciones de la infraestructura portuaria en tierra, FGUP Rosmorport posee unidades de observación inalámbricas automatizadas en todos los puertos del país. Una unidad de observador inalámbrica, que incluye las comunicaciones y los datos de los sistemas de transmisión, hardware de procesamiento de datos y estaciones de radar, es parte del sistema de gestión de rastreo de buques. Teniendo en cuenta la importancia estratégica de la instalación, el sistema de ingeniería de la estación necesita una protección confiable contra cortes de energía.
El sistema UPS instalado previamente en las torres no cumplió con los requisitos del cliente. La instalación necesita un UPS compacto con la opción de intercambio en caliente. Tempesto sugirió implementar el UPS modular de alto rendimiento serie NH Plus 40 kVA de Delta Electronics, que permite que el equipo funcione sin desconectarse de la red eléctrica durante 30 minutos. Dos UPS serie NH Plus de 40 kVA se instalaron en los contenedores de la torre de comunicaciones, completados con equipos de comunicación y gabinetes de batería diseñados para la operación conjunta con la unidad de generador Diesel.
"La unidad de observación inalámbrica en Primorsk hace una importante contribución para garantizar una navegación segura; es por eso que las fallas de funcionamiento son intolerables", explicó Alexander Molebnov, jefe del Departamento de Operaciones de Comunicaciones Radio Electrónicas y Sistemas de Radio de Navegación del Norte-Occidental de la Agencia Divisoria de FGUP Rosmorport. "El equipo de alta precisión instalado en las unidades de observación tiene que estar conectado día y noche, y en caso de averías, la sustitución de los módulos de fuente de alimentación no debe dar lugar a tiempos de inactividad para todo el sistema. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, los UPS a prueba de falla de Delta Electronics con la opción de intercambio del módulo en caliente es la mejor solución para nosotros".
El UPS de la serie NH Plus de Delta 40 kVA garantiza la redundancia de los módulos y el sistema como un todo. El diseño modular facilita el proceso de expansión de la producción de energía del sistema, mientras que los bypasses incorporados mecánicos y eléctricos hacen que el mantenimiento sea mucho más fácil. El costo total de la compra de un sistema de la serie NH Plus de Delta es relativamente bajo desde el punto de vista del capital y los costos operativos.
"El UPS modular serie NH Plus es capaz de proteger a las torres de comunicaciones de las unidades de observación inalámbricas", dijo Anastasia Kiseleva, Directora de Marketing de Delta Electronics Rusia y CEI. "El UPS tiene la máxima compatibilidad con la unidad de generador Diesel. El personal de la instalación en Primorsk seguramente apreciará esta combinación".
Acerca de FGUP Rosmorport
FGUP Rosmorport fue fundada en 2003 con base en un decreto del Gobierno de la Federación Rusa "Sobre mejorar el sistema de gestión del estado de los puertos marítimos comerciales y especializados". La compañía ofrece servicios integrados para garantizar una navegación segura en y alrededor de las aguas portuarias, ofrece varios servicios en el puerto a las embarcaciones, y realiza el mantenimiento de la infraestructura portuaria de la costa. FGUP Rosmorport tiene sucursales en 19 unidades federativas de Rusia.