Delta MCIS India soporta la fuente de alimentación de los simuladores usados en el principal Centro de capacitación para la Aviación

Para proporcionar energía de respaldo a la mencionada maquinaria delicada, Delta realizó un estudio de carga y propuso la UPS serie Ultron NT de 260kVA para esta aplicación. En lugar de proponer un UPS sin transformadores UPS, Delta sugirió un sistema basado en transformador teniendo en cuenta las condiciones difíciles y repetitivas de la carga. Los sistemas están instalados en dos simuladores y operan sin problemas. Nos sentimos orgullosos de decir que la UPS serie Ultron NT de Delta es el poder detrás de este avanzado y costoso equipo.
Nuestra UPS no sólo proporciona la máxima protección para los simuladores, sino que también ayuda a reducir el costo total de propiedad para el cliente. Después del fracaso del sistema de la competencia, los simuladores fueron integrados con un sistema de generadores diesel, para evitar cualquier fallo de alimentación. Con la instalación del UPS serie Ultron NT de Delta, los simuladores están respaldados por sistemas UPS confiables y robustos y han reducido sus gastos de capital (CAPEX) enormemente.
La FSTC está planeando cuatro simuladores más para el año que viene y actualmente piensan implementar esta expansión con Delta. Es un gran avance para Delta en esta aplicación exclusiva y estamos ansiosos de convertirnos en el poder detrás de la competitividad de esta industria de misión crítica.