UPS Serie HPH de Delta Mantiene la Red Ferroviaria de Alta Velocidad en los Raíles

El sistema de señalización es crucial para garantizar el funcionamiento seguro de los trenes de alta velocidad y mejorar la eficiencia del transporte. El suministro ininterrumpido de energía es, a su vez, esencial para garantizar el funcionamiento confiable del sistema de señalización. Cualquier corte de energía accidental o temporal puede ocasionar pérdidas incalculables o aún representar una amenaza inmensa a la seguridad de las operaciones del ferrocarril. Una solución confiable en UPS es, por lo tanto, esencial para sistemas de señalización de ferrocarriles.
La línea de pasajeros de alta velocidad tiene 32 estaciones de señalización y cada estación está equipada con dos unidades de UPS para un sistema de redundancia 1 + 1 que garantiza un suministro de energía ininterrumpido para los equipos de señalización. Desde que el UPS serie HPH fue lanzado, no sólo viene ofreciendo la alta confiabilidad, pero también ofrece tres ventajas importantes:
-
Alta eficiencia energética: El HPH puede suministrar energía completamente nominal (factor de potencia de salida = 1) con eficiencia de CA-CA del 96% y ofrece un modo ECO con una eficiencia del 99%. La energía máxima se puede suministrar a la carga sin reducción de potencia.
-
Total disponibilidad: Además de la eficiencia energética, el UPS serie HPH también ofrece un amplio rango de tensión de entrada, redundancia de componentes clave y una excepcional facilidad de mantenimiento a través de acceso frontal, para ofrecer un alto nivel de disponibilidad del sistema.
-
Mayor flexibilidad: La serie HPH puede configurarse para una sola unidad, N + X o espera en caliente. Hasta 4 unidades (máximo 480 kVA) se pueden configurar paralelamente sin necesidad de hardware adicional. La corriente de carga ajustable y la tensión de la batería se pueden cambiar para adaptarse a diferentes tipos de batería. Las configuraciones flexibles de la batería optimizan las inversiones en la batería.
Para mayor confiabilidad, Delta diseñó una configuración de doble redundancia con baterías comunes para el sistema de señalización. El sistema UPS con configuración de doble redundancia "1 + 1" puede actualizarse para una doble redundancia "1 + 1" con una solución de batería común. La tecnología de redundancia y la solución de batería común del UPS serie HPH de Delta, garantiza que no hay cambios en el tiempo de copia de seguridad del sistema de energía cuando se detiene la energía de la red o se ha producido un fallo de los UPS. Además de la significativa mejora en la confiabilidad, también ofrece a los usuarios economía en espacio en inversión.
Como líder en soluciones para suministro de energía y gestión térmica, Delta ofrece soluciones UPS completas en suministro de reserva para operadores de ferrocarriles y estaciones de metro. Además de la alta confiabilidad y eficiencia, Delta soporta la gestión centralizada remota y larga duración de la batería. El UPS serie HPH elegido para el proyecto es ahora usado por muchos clientes en la industria del transporte, incluyendo la Línea Jiaoji Dedicada a Pasajeros y el Túnel Batao de Alta Velocidad para garantía de energía. El UPS de 20-200kVA serie HPH de Delta viene arrancando elogios de los usuarios por su desempeño excepcional, el cual le rindió el título de "el UPS más competitivo".