SAI Delta Hace la Protección del Control del Espacio Aéreo del Aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, Rusia

La mayor preocupación del cliente era mantener las operaciones de forma fiable en el centro de control del tráfico aéreo del aeropuerto de Pulkovo preservar la seguridad del vuelo. La imposición principal de la Regional Noroeste del Estado para la Gestión de Control de Tráfico Aéreo de la Federación de Rusia seria garantizar el 100% de redundancia para todos los consumidores de electricidad con una capacidad total de 32KW. Los SAI offline/online instalados hasta el momento habían fallado en proporcionar alimentación ininterrumpida cuando se presentara una emergencia.
Eltek, que actúa como un integrador de este proyecto, ha decidido por los SAI Delta de la Serie Modulon NH Plus 20-80kVA instaladas en paralelo para el Pulkovo Airport. El principal criterio para la elección de soluciones Delta Electronics fue la fiabilidad de los equipos, el diseño modular intercambiable en caliente, así como la disponibilidad de stock y tiempo de entrega.
La Serie de SAI NH Plus mantiene una alta eficiencia de hasta 94% y costo total de propiedad muy bajo así como sus costos operacionales.
Características tales como la modularidad y el sistema interno de redundancia N + X aseguran versatilidad y fiabilidad del sistema, lo que hace Modulon NH Plus Series un nuevo estándar para aplicaciones de protección de energía de misión crítica.
En el futuro, con el aumento de aparatos de la central de control de tráfico, el cliente, la Regional Noroeste del Estado para la Gestión de Control de Tráfico Aéreo de la Federación de Rusia, está dispuesto a considerar la adición de módulos SAI adicionales en otros lugares reservados.
“Fue la fructífera colaboración de Delta Electronics, que ha permitido ampliar los horizontes y los negocios a través de un equipo confiable y precios económicos, que en estos días son puntos importantes ", dijo Vladimir Vybornykh, Director de Telecom y del Departamento de Proyectos Industriales en la oficina de Rusia de ELTEK AS.