产品清单
助力新能源发展,台达为中国领先新能源企业提供配套UPS

面对全球能源需求与供给的矛盾、传统能源对地球生态的影响,近年来,光能和风能等新能源的广泛利用成为补充传统能源不足的趋势。然而,清洁能源等新能源受自然条件影响较大,容易出现供电不稳,电源质量不符合并网标准等情况,需要使用储能技术解决。中国某知名新能源领军企业瞄准储能市场,提供包括:微网系统、家庭小型储能系统、社区中型储能系统,以及大型储能系统等解决方案。通过对供应商严苛的挑选,该公司选择了台达作为其储能系统配套UPS的供应商。
获选成为该新能源企业储能系统的UPS,是台达N 1-3 kVA系列小功率段不间断电源系统,N系列UPS采用最新技术设计,特别针对关键设备及各领域的应用,提供优质可靠的用电环境。储能系统,尤其是光伏、风力发电的新能源微网系统,在中国政府大力推动之下已经在电网未覆盖的偏远地区、海岛得到大范围推广。在这种地理环境中,高可靠性的配套UPS成为储能系统的重要组成。
台达N 1-3kVA系列为单相不间断电源系统,采用双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可靠的正弦波电源。其输出功率因子达0.9,整机效率最高达93%,不但能让用户的电子设备享有安全的电源保障,还能降低运营成本。N 1-3kVA系列的智能管理与通信功能,搭配上台达UPS管理软件,让用户轻松实现远程监控管理。此外,其完善的电池管理功能,可协助延长电池寿命,提高电池性能。
台达N 1-3kVA系列UPS的高可靠性、高可用性、节能以及智能化的管理等显著优势,轻松通过该新能源企业全面的品质和性能测试。同时,台达根据储能系统的设计要求,提供可选设定项,满足用户对电压制式、频率自适应等要求。不光在中国,台达N 1-3 kVA系列UPS能够适应全球多种制式电网环境,成为该新能源企业储能系统提供全球标准化产品的不二选择。