产品清单
台达为白俄罗斯广播电视播放中心提供UPS解决方案

全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期在白俄罗斯共和国的首都明斯克,为在白俄罗斯国内具有举足轻重传播影响力的RUE白俄罗斯广播电视播放中心(RUE BRTBC)提供了HPH系列的台达不间断电源系统(UPS),协助升级播放设备的电力基础设施。
白俄罗斯国家广播电视公司直属白俄罗斯总统管辖,下辖新闻部、电视台、电台、无线电技术中心和商业广告部,在各州设有分部,其广播电视服务覆盖全国,在白俄罗斯国内具有举足轻重的传播影响力。为了确保广播电视播放的准确无误,BRTBC计划对分布于白俄罗斯国内不同区域的播放设备的UPS进行升级改造,使之更加可靠。
在过去的五年中,BRTBC曾在多个关键设备中选用台达UPS,可靠的性能表现,让BRTBC坚定了在此次UPS升级中,依然选择台达。通过对用户需求的调查,台达提供了НРН系列30 kVA UPS,搭配电池柜安装在四个播放中心内,提供不间断电源保障。
此次BRTBC电视播放中心采用的НРН系列UPS,可提升能效与极致可用性,是客户达成总拥有成本 (Total Cost of Ownership, TCO) 优化的理想解决方案。HPH系列具备三电平IGBT拓扑技术,可发挥96%的AC-AC效率及99%的节能模式效率,提供全额定功率 (输出功因=1,kVA=kW),可在不降低UPS额定功率的情况下,提供最大功率给负载。
除了能效以外, HPH系列UPS也由其-40%至+20% 的宽广输入电压范围、关键组件冗余,以及出色的前方维修便利性,提供高度系统可用性。在灵活性方面,HPH系列可进行优化单机、N+X或热备份配置,可调式充电电流与电池电压则有助于针对不同电池类型进行调整,且灵活的电池数量可使优化电池投资。而这些特性,都为BRTBC电视播放中心节省可观的维护费用,深受客户认可。
▲ Delta Ultron HPH Series UPS, 20/30/40 kVA