产品清单
台达模块化 UPS 助力中国运营商提升竞争力

台达关键基础架构事业部 (MCIS) 成功提供中国联通与中国移动两大运营商不间断电源系统 (UPS) 解决方案,在确保其业务持续营运的同时,更满足了其符合节约能源和排放减量政策。
近来中国政府针对高用电与高排碳量的应用,订定了节约能源与排放减量政策。在政策的引导之下,中国的电信运营商,除了一贯地要求 UPS 需具备高可靠度与可用的之外,也加强对节能的规定。台达 MCIS 中国团队针对中国联通与中国移动两大运营商的需求,提供其两种不同的 UPS 解决方案,以满足客户对电源供应、可靠度、节能等需求。
中国联通需求为:更新其河北省石家庄市的四星 IDC 标准数据中心的硬件设施,此数据中心需要总容量可扩充至 240kVA 的 UPS 来保护其网络机柜电源,同时保留未来业务成长的扩容的空间。台达所提供的解决方案为 20 套 HIFT UPS 以及40个精密配电柜,使中国联通拥有完全独立的双总线替代方案,搭配输入/输出配电柜及 N+X 并联备份,以达到最高可靠度。模块化的设计,则因应客户随需扩容的需求。而 HIFT UPS 在 30%~50% 的轻载下,亦可达到业界领先的 94% 高效率,满足其节能减碳的指标。
中国移动通信浙江分公司为响应节能减碳的政策,也欲取代目前的 UPS,以获得更高的经济效益。其需求为效率达 94% 的 UPS。台达提供超越客户要求的 96% AC-AC 效率的 Modulon DPH UPS 共9套,而全额定功率(kVA=kW)的规格更可极大化 UPS 额定的使用容量,对节能减碳也有所帮助。
台达遵循严格安装标准与授权指南,在测试、货运、安装到最终交货,皆获得两大运营商的高度肯定。上述两个案例在投标过程中,严格遵循政府对于节约能源与排放减量政策,提供高效的产品方案。并依照严格标准,提供可靠电源保护以及未来业务成长需求的空间。中国移动通信与中国联通正是因为如此选择台达产品,让台达 UPS 成为他们业务成长的竞争源动力。