产品清单
台达采用Amplon系列UPS保护俄罗斯电信运营商基站运营

近期,台达Amplon系列UPS在俄罗斯电信运营商Comstar-United TeleSystems旗下基站得到安装和运行使用。包括Amplon GAIA 1/2/3 kVA 和 RT 5/10 kVA 系列的不间断电源(UPS)系统,以保障通信基站的连续运营。.
台达Amplon GAIA 1/2/3 kVA和RT 5/10 kVA系列是真正的在线式双转换UPS,专为机架或塔架配置所设计,适用于服务器、网络电话 (VoIP)、电信和网络应用。Amplon RT系列搭载LCD显示器,具备1+1并联冗余功能,提高可靠性。还可加装选购的外部电池组,延长备援时间,满足任务关键应用所需。这套UPS解决方案兼具高质量、节能、高性价比等特色,成为Comstar-United TeleSystems最理想的解决方案。
NVision Group作为俄罗斯信息技术市场上最大的独家解决方案与服务供货商,同时也是Comstar-United TeleSystems基站的承建商。该公司的重要客户部门业务经理Alexander Chechko在项目完成后表示:“我们很高兴选择了台达UPS系统。首先,台达 UPS 解决方案完全符合我们的需求。其次,台达提供的优秀技术支持能力、最佳投资价值与快速交付力,也促成了我们后续仍然选择台达的决心。