产品清单
台达将单相不间断电源系统引进阿克莫拉(Akmola)配电设施

全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,将其不间断电源系统(UPS)安装在位于哈萨克斯坦的阿克莫拉配电公司(AREK)厂房。AREK自2001年起提供输电与配电给哈萨克斯坦阿克莫拉州14个区以及阿斯塔纳(Astana)市和斯捷普诺戈尔斯克(Stepnogorsk)市的消费者,服务面积达121k km2。该公司也从事工业电子项目设计、顾问及工程设计。台达的经销商 Spektr RS LLC 与位于阿斯塔纳的知名解决方案供货商 EnergoKomplektServis2002 LLP 使用 RT 系列10 kVA UPS 装配了一座 AREK 配电站。
阿克莫拉地区的多数产业与组织以及哈萨克斯坦主要工业区都使用AREK的供电网络。在一处新近启用的配电站中,其设备需要能持续防备停电。该配电站需要通用且可互换使用的电源,以确保供电给不同型式的设备,包含服务器的控制面板、自动化电力控制与电表系统等。
Spektr RS建议采用可提供一小时备用时间的台达单相RT系列UPS。其共安装了四套UPS连接九套电瓶组。该机组可提供关键应用的连续操作。“我们的电力网络为成千上万的居民提供电力,所以可靠性是我们最关心的议题。”AREK的主工程师Alexander Kovalenko表示:“高质量设备、立即供电的需求、以及未来扩充UPS系统的可能性,是我们选择台达的主要原因。”
“虽然很不幸地,任何人都无法避免停电之苦,但这并不表示敏感的设备站和终端消费者也必须跟着遭殃。”台达UPS与数据中心方案部主管Mikhail Grebennikov说道:“台达UPS可完全符合AREK的需求,确保高质量的电力供应。”
带双转换功能的台达RT系列单相UPS具备创新的精密架构、高输出功因以及低输入电流谐波失真等特色,可增设电瓶模块供共享使用,并以两台UPS并联工作的方式节约成本。