产品清单

数据中心 DCIM 管理系统 - InfraSuite Manager

产品介绍

台达构建全面的数据中心基础设施管理 ─ InfraSuite Manager

凭借着40年的电力电子核心技术与领先地位,台达电子关键基础架构事业部的高阶技术团队,除了开发出高效电源、配电网络、模块化机柜、精密空调之外,已成功为许多现代企业机房提供环境管理与整合系统 ─InfraSuite Manager。

台达数据中心环境管理与整合系统是一套以MIS需求为考虑而设计的解决方案,从基本层面的基础设施管理到监控运行管理、再到数据分析及决策层面皆完整涵盖,可协助您轻松应对各项挑战、适应不同变化。

对于数据中心管理最底层的基本需求,无非是希望可以对机房的相关基础设施有完整的掌控,InfraSuite Manager重新建构现有的监控和管理解决方案在一个综合且全面的管理平台,将各项数据中心基础设施,从机柜、UPS、供配电、精密空调、到环境及保全等皆纳入管理,可完整呈现基础设施的全貌,提供企业全方位的机房环境管理。此外,InfraSuite Manager可以全面监控、管理、分析数据中心基础设施及IT相关设备的能源消耗,不管是小型机房或大型资料中心都能完整呈现数据中心的各项监控与运行管理,并提供更多信息及历史数据分析,协助管理人员做出最佳决策。在要求苛刻、复杂且不断变化的环境中,台达InfraSuite Manager可将机房管理性延伸至最大化,以确保数据中心基础设施的效能与可用性,进而降低风险与成本,达到全面的机房优化与管理。

台达构建全面的数据中心基础设施管理 ─ InfraSuite Manager

InfraSuite Manager 可以帮助您:
  • 确保数据中心的可靠与安全性
  • 防止昂贵的运作中断损失,保障商业营运的连续性
  • 降低数据中心运作成本与总持有成本 (TCO)
  • 确保主机环境的完整性和功能性
  • 实时报警管理和事件通知,使问题得以迅速解决
  • 延长数据中心的使用寿命,提高设备的可用性,降低 MTTR
  • 全面提升管理的透明度、能见度与可追踪度,全盘掌握数据中心
  • 监控、规划及优化数据中心,确保基础设施满足当前及未来需求

InfraSuite Manager 系统架构

InfraSuite Manager 管理与解决方案涵盖IT相关设备及数据中心基础设施,其运用开放式的架构,针对各项实体设备进行连接、数据采集及监视。不论是不间断电源系统 (UPS)、精密配电柜 (PDC)、电源分配器 (PDU)、模块化机柜、精密空调、发电机..等,皆能与 InfraSuite Manager 整合。此外透过网络链接,InfraSuite Manager可以协助集中管理多个远程网点机房,是一个跨系统的多功能管理平台,提供全面的机房环境监控管理。

台达数据中心管理阶层架构

InfraSuite Manager 系统架构

台达数据中心基础设施管理的整合方案包含:环境监测器 (EMS1000)、中央监测站 (EMS2000) 与数据中心管理系统InfraSuite Manager(EMS3000) ,其完美的搭配与组合可达成各项设备的链接、数据收集、系统整合等任务,是一套实用多任务的整体监测与管理的机房解决方案。

环境监测器 (EMS1000) 环境监测器 (EMS1000)
提供单一机柜或区域内温度与湿度的侦测功能,并提供额外4组的干湿接点输入,可以将资料中心内的相关环境监测装置(门锁、侦烟、火警、漏水…等)的讯号,传回中央监测站(EMS2000)。
中央监测站 (EMS2000) 中央监测站 (EMS2000)
可以将数据中心内的环境与监控各种讯息集中,并通过网络传送给数据中心管理系统 InfraSuite Manager (EMS3000)。透过使用者定义的警示,可以保护数据中心的安全性。
数据中心管理系统 (EMS3000) 数据中心管理系统 (EMS3000)
为台达电子InfraSuite环境管理与整合解决方案的指挥管理中心。1U机架式工业级计算机及高可靠度设计,通过中央监测站及环境监测器,全面整合与分析数据中心环境、保全、能源及网络的信息。

 

 

集中控管 全盘掌握数据中心

InfraSuite Manager 数据中心管理解决方案特别针对机房管理者与使用者的需求,设计及开发出多项管理接口及应用,从大面积的跨区机房基础设施管理到单一机柜(Rack Level)、甚至更进一步到IT服务器层级(Server Level)的内部监控,可说是一套从宏观到微观的完整机房管理与监控系统。

从宏观到微观的完整机房管理与监控系统

而这套全面的监控系统InfraSuite Manager完整涵盖数据中心的七大主要管理:能源管理、电力系统管理、制冷系统管理、环境管理、保全管理、资产管理以及服务器监控管理,并提供实时的数据分析与报告,全面提升管理的透明度、能见度与可追踪度,协助优化数据中心效率,降低运营性支出(OPEX),让IT人员轻松掌握数据中心全貌。

数据中心基础设施管理系统- 管理特色

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top