产品清单
台达 Ultron NT 系列工业级 UPS 服务大型民营 IDC

广东宏达通信有限公司是一家典型的民营IDC运营商,致力于融合通信业务发展和电信增值业务服务的应用与开发。公司目前拥有东莞宏达、石碣、樟木头机房,广州科学城、校场西机房,深圳科学园等多个机房,是广东省非常有影响力的民营IDC企业。近期,宏达通信携手中国电信,投入巨资建设东莞IDC机房,大有成为华南最优质的龙头民营IDC企业之势,其机房建设项目采购量堪比电信运营商,其中供电系统部分被台达集团-中达电通提供。
台达在IDC领域有着长期的服务经验,所具备的深厚技术积累与产品、方案创新能力一直深受IDC行业用户的青睐。考虑到宏达通信对IDC机房的高标准需求,以及对成本和承重的严格要求,中达电通推荐了12套台达Ultron NT系列400K大功率工业级UPS 和1000多颗DCF126电池进行组合优化,用于保障数据中心的安全、高效运行。
台达Ultron NT系列UPS,采用先进的IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计,使UPS具备了供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长等优点;同时,由于采用模块化设计,台达Ultron NT系列UPS可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便;此外,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,Ultron NT系列UPS的系统也更为安全可靠。除了高性能的产品方案外,中达电通还提供统一的全国售后服务,为客户提供整体系统保修服务以及本地24小时快速响应服务。
随着云计算的发展,交通云、健康云、物流云、餐饮云等各种新型云技术、云服务已与百姓生活紧密相联。在这个信息高度发达的时代,数据的增加及使用已成为人们对互联网数据需求新的增长点。各种云的应用无不围绕着数据展开,催生了民营IDC市场的蓬勃发展。据不完全统计,仅广东就活跃着100多家民营IDC运营商,洞察到其中的商机,纷纷投资建立数据中心,为广大中小企业提供云服务、服务器托管、CDN加速及云灾备等优质增值服务,解决企业在云时代遇到的各种问题。
该项目的成功中标,对于台达而言具有重要的意义,台达凭借产品和方案优势进入民营大型IDC行业,为在该行业的进一步发展打造了标杆项目。