Выбор Продукта

  • Технические статьи - Delta
  • Технические статьи

     

    Каким образом схема или конфигурация ИБП способствуют достижению высокой надежности и эксплуатационной готовности в ЦОД?

    Исправная работа центра обработки данных – главное условие успешной ежедневной работы множества организаций. Стоимость минуты простоя из-за отказа слишком высока и может достигать $4000-6000 и более. Использование источников бесперебойного питания (ИБП) – основное условие поддержания непрерывности работы ЦОД. Для поддержания высокой эксплуатационной готовности центра обработки данных очень важно, чтобы ИБП мог сохранять работоспособность при отказе некоторых элементов и имел отказобезопасную конструкцию для повышения надежности системы. Очень важно также, чтобы ИБП обладал гибкостью, позволяющей ему работать в различных конфигурациях, и поддерживал резервирование с целью повышения надежности энергоснабжения.

    Отказоустойчивость хорошо демонстрируется на примере модульных ИБП. Например, ИБП Delta серии Modulon DPH имеют полностью отказоустойчивую конструкцию, обеспечивающую саморезервирование силовых модулей. Кроме того, интеллектуальное управление позволяет системе самосинхронизироваться в случае отказа ведущего модуля и автоматически переключиться на резервный для обеспечения бесперебойной работы.

    Отказоустойчивость хорошо демонстрируется на примере модульных ИБП.

    Далее, возможность горячей замены критических важных компонентов и модулей повышает ремонтопригодность системы бесперебойного питания, тем самым сокращая среднюю продолжительность ремонта почти до нуля и обеспечивая максимальное время исправной работы и исключительную эксплуатационную готовность ЦОД. Быстрая замена модулей с помощью стандартных процедур может более чем наполовину сократить время ремонта по сравнению с традиционными немодульными ИБП.

    ЭКОНОМИЯ более 50 % времени на ремонт по сравнению с традиционными ИБП

    Запас надежности – главная конструктивная особенность всех наших ИБП. Отказоустойчивая схема – это следующий шаг, призванный уменьшить количество неисправностей, способных вызвать отказ всей системы, и повысить общую надежность. Иными словами, это гарантия работы ИБП. Большинство ИБП Delta оборудованы отказоустойчивыми схемами вспомогательного питания, управления и т. д.

    Вспомогательное питание является основным источником электроэнергии для системы управления ИБП; это сердце ИБП. Неисправность вспомогательного питания может вызвать отказ всей системы бесперебойного питания и способна привести к простоям ЦОД. ИБП Delta проектируются с резервированием вспомогательного питания. В случае исчезновения сетевого напряжения резервный источник вспомогательного питания продолжает подавать напряжение в систему управления, обеспечивая бесперебойную работу ИБП.

    В ИБП широко применяется управление на основе цифровой обработки сигнала (DSP), преимущества которого заключаются в уменьшении количества компонентов и числа отказов на единицу времени при повышении общей надежности системы. Но с другой стороны, неисправность управления на основе DSP способна вызвать отказ всей системы бесперебойного питания. Отказоустойчивая схема Delta может обнаружить неисправность цепи управления и автоматически перевести ИБП в режим байпаса, поддерживая непрерывное питание ответственных нагрузок и повышая надежность всей системы.

    Когда мы говорим об эксплуатационной готовности, то важным моментом является гибкость конфигурации системы бесперебойного питания. ИБП Delta поддерживают несколько схем резервирования.

    1. Параллельная конфигурация (N+1), не требующая дополнительного оборудования.
    2. Конфигурация с горячим резервом, использующая два ввода питания, которая одновременно обеспечивает системное резервирование и высокое качество электроэнергии.
    3. Конфигурация с двойным резервированием (2N, 2N+1) достигается при синхронизации инверторов на общей шине (см. рис. ниже). Обеспечивает уровень надежности Tier 4 согласно TIA-942 для ответственных нагрузок внутри ЦОД.

    Конфигурация с двойным резервированием (2N, 2N+1) достигается при синхронизации инверторов на общей шине

    ИБП Delta семейства Ultron и Modulon обладают лучшими в своем классе надежностью и продолжительностью безотказной работы. Гарантируя высокую эксплуатационную готовность, они способствуют сокращению эксплуатационных затрат.